Österreich | deutsch

Ostfildern, 12.01.2017

Deutschlandweite Seminarreihe „Automation on Tour 2017“ von Pilz mit neuem Workshop - Dreifache Sicherheit im Gepäck

Die Pilz GmbH & Co. KG führt 2017 die Veranstaltungsreihe „Automation on Tour“ weiter: Dabei sind die bewährten Seminarreihen „Sichere Automation“ und „Sicherer Betrieb von Maschinen und Anlagen“ mit neuen thematischen Aspekten unterwegs. Ein weiteres Seminar zur sicheren Antriebstechnik ergänzt das Angebot.

Damit bietet Pilz 2017 erstmals drei verschiedene Veranstaltungen im Rahmen der Automation on Tour an.

Sicheres Bedienen von Maschinen im Fokus
In der Seminarreihe „Sichere Automation“ erfahren Teilnehmer, wie mit dem richtigen Bedienkonzept eine optimale Produktivität der Maschine erreicht werden kann. Über die Definition und Umsetzung von sicheren Betriebsarten und deren Anwahl hinaus gehört auch das Thema Einrichtungen für den Notfall und die Sicherheitsanforderungen bei der Prozessbeobachtung zu den Inhalten. Die praktische Umsetzung wird am Beispiel einer Sicherheitsfunktion veranschaulicht: von der Risikobeurteilung über das Sicherheitskonzept bis zur Verifikation. LOTO-Systeme (Lock Out Tag Out), die eine sicherheitsrelevante Sperrung und Verriegelung der Energieversorgung vorsehen, sind ebenso Thema.

Betriebssicherheitsverordnung – Sicherheit ist höchstes Gut!
Die Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch den Arbeitgeber und die Verwendung von Arbeitsmitteln durch die Beschäftigten regelt in Deutschland die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Der der Arbeitgeber ist hierfür verantwortlich. Das Seminar „Sicherer Betrieb von Maschinen und Anlagen“ stellt die Anforderungen der BetrSichV in den Mittelpunkt: Insbesondere Themen wie die Beschaffung, die Inbetriebnahme, die Instandhaltung und Prüfung von Maschinen, werden behandelt. Auch diese Seminarreihe orientiert sich dabei eng an der Praxis: An Beispielapplikationen wird dargelegt, welche Schritte bei der Gefährdungsbeurteilung an neuen und bestehenden Maschinen durchlaufen werden müssen.

Safe Motion Workshop lehrt „mehr Produktivität“
Der neue Workshop „Safe Motion“ stellt die sichere Antriebstechnik in den Mittelpunkt. Die Experten von Pilz veranschaulichen, wie die sichere Überwachung der Bewegungen – Safe Motion – es ermöglicht, die Produktivität von Maschinen deutlich zu erhöhen. Gemeinsam mit den Experten erarbeiten die Teilnehmer den gesamten Prozess: von der Risikobeurteilung bis zur Validierung. Die Schritte beinhalten u.a. die Parametrierung einer Sicherheitssteuerung und sicheren Antriebsfunktion bis zur Validierung der Safe Motion Funktionen.

Informationen zu Inhalten, Terminen, Veranstaltungsorten und zur Anmeldung für die 58 Veranstaltungen finden Interessierte unter https://www.pilz.com/de-DE/company/news/articles/180722

Die kostenfreien Seminare sind ab acht Wochen vor der Veranstaltung buchbar.

Auch 2017 ist Pilz wieder mit Seminaren zur Maschinensicherheit deutschlandweit on Tour.
Auch 2017 ist Pilz wieder mit Seminaren zur Maschinensicherheit deutschlandweit on Tour

Auch 2017 ist Pilz wieder mit Seminaren zur Maschinensicherheit deutschlandweit on Tour

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Unternehmens- und Fachpresse

Telefon: +49 711 3409 -158
E-Mail: m.kurth@pilz.de