Österreich | deutsch

Ostfildern, 27.09.2016

Pilz auf der SPS IPC Drives 2016: Sichere Robotik und Smart Factory im Fokus – Sichere Antworten für die Automatisierung

Wie lässt sich eine echte Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) sicher umsetzen? Und wie behalten Konstrukteure und Anwender auch bei modular aufgebauten und verteilten Maschinen und Anlagen die Übersicht? Konkrete Antworten auf diese Fragen erhalten die Besucher des Pilz Messestandes auf der SPS IPC Drives 2016. Der Anbieter von Automatisierungslösungen zeigt in Nürnberg neue Produkte und Dienstleistungen für die sichere Robotik sowie für die Automatisierung in der Smart Factory.

Der modulare Aufbau von Anlagen ist ein Schlüssel zur flexiblen und vernetzten Produktion im Sinne von Industrie 4.0. Mit dem komplett mit Pilz Lösungen automatisierten Smart-Factory-Demonstrator zeigt Pilz in Nürnberg, wie individualisierte Produkte schnell, flexibel und kosteneffizient gefertigt werden können.

Industrie 4.0: Modulare Anlagen sicher und einfach automatisieren
Die modular aufgebaute Produktionsstraße veranschaulicht die Kommunikation verteilter Automatisierungssysteme im Zusammenspiel mit Aktorik und Sensorik. Das Industrie-4.0-fähige Automatisierungssystem PSS 4000 koordiniert den Ablauf aller vernetzten Komponenten – Sicherheit und Automation vom Engineering bis hin zur Visualisierung.

1:0 für Pilz Motion Control: Daneben können die Besucher in Nürnberg gegen den komplett mit Pilz Produkten automatisierten Robo-Tischkicker antreten. Im Zusammenspiel aus Sensorik, Steuerung und Antriebstechnik entstehen perfekte Spielzüge, die sich durch höchste Präzision und Performance auszeichnen.

Mensch und Roboter arbeiten Hand in Hand – auch ohne Schutzzaun
Auf dem Messestand von Pilz erleben die Besucher wie Mensch und Roboter ohne trennende Schutzeinrichtungen sicher zusammen arbeiten können. Gezeigt wird eine industrietypische Roboter-Applikation, die nach dem Prinzip der Leistungs- und Kraftbegrenzung mit Pilz Produkten abgesichert wird und durch PILZ CE-zertifiziert wurde. Sie ermöglicht eine tatsächliche Kollaboration von Mensch und Maschine. Auf der Messe erklären die Experten die notwendigen Schritte bis zu CE-Kennzeichnung. Eine zentrale Rolle spielt das neue Kollisionsmessgerät PROBmdf. Es misst die auf den menschlichen Körper einwirkenden Kräfte im Falle einer Kollision mit dem Roboter. Die Kollisionsmessung ist Bestandteil des kompletten Dienstleistungsangebots von Pilz für die Validierung gemäß der neuen MRK-Norm ISO/TS 15066.

Neue Dienstleistung für das Energiemanagement nach ISO 50001
Neben dem Thema MRK steht bei den Dienstleistungen der Bereich Energiemanagement im Mittelpunkt des Messeauftritts: Pilz unterstützt praxisnah Unternehmen bei der Einführung eines systematischen Energiemanagements bis hin zur Zertifizierung nach ISO 50001. Die Experten von Pilz zeigen Energieeffizienz-Potenziale auf und helfen, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Mit einem zertifizierten Energiemanagement leisten Unternehmen einen wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Neuheiten in den Bereichen Sensorik, Steuerung und Aktorik
In Nürnberg zeigt Pilz eine Reihe von Neuheiten aus den Bereichen Sensorik-, Steuerungs- und Antriebstechnik und den passenden Diagnose- und Visualisierungssystemen sowie Software.

Sensorik PSEN: Neue Type und schlankere Bauform
Neu sind auch die Lichtgitter PSENopt II, die den sicheren Eingriff in den Produktionsprozess und je nach Anforderung Finger- und Handschutz erlauben. Neben dem bereits verfügbaren, weltweit ersten Typ 3 Lichtgitter sind PSENopt II nun auch als Typ 4 Variante verfügbar. Anwendungen bis PL e gemäß IEC/EN 61496-1/-2 sind möglich.

Dazu kommen die neuen Lichtgitter PSENopt slim. Mit ihrer schmalen Bauform können sie vor allem in platzkritischen Anwendungen sowie in Torsystemen eingesetzt werden. Dort erfüllen die Typ 2- und Typ 4-Lichtschranken ebenfalls, je nach Anforderung, Finger- und Handschutz.

Der codierte Sicherheitsschalter PSENcode lässt sich nun auch in der kompakten Bauform mit Safety Device Diagnostics verwenden. Diese besteht neben den Sensoren aus einem Feldbusmodul plus Verteiler und bietet eine einfache und umfangreiche Diagnose von Sicherheitsgeräten.
 
Konfigurierbare Steuerungssysteme PNOZmulti 2: Maximale Flexibilität
An das Basisgerät PNOZ m B1 können jetzt auf der rechten Seite bis zu 12 sichere Erweiterungsmodule angeschlossen werden. Zusätzlich steht ein Ausgangsmodul mit 14 Halbleiterausgängen für nicht-sichere Standardanwendungen zur Verfügung. Anwender erhalten dadurch maximale Flexibilität bei der Steuerung ihrer Sicherheitsfunktionen insbesondere bei großen Projekten.

Neue Generation Remote I/O-Systeme
Mit der neuen Generation PSSuniversal 2 setzt Pilz die Erfolgsgeschichte der Universal- Remote I/O Systeme und Steuerungen aus dem Hause Pilz fort. Das Remote I/O-System PSSuniversal 2 besteht aus dem PROFINET-Kommunikationsmodul und einer Auswahl an I/O-Modulen. Dank technischer und mechanischer Verbesserungen profitieren Anwender mit Blick auf Zeit und Kosten.

Performance für anspruchsvolle Motion-Anwendungen
Das neue Motion Control Steuerungssystem PMCprimo MC bietet als Stand-Alone-Lösung hohe Performance für anspruchsvolle Motion-Aufgaben. Die skalierbare Motion Controller-Lösung verfügt über zahlreiche Kommunikationsschnittstellen (z. B. Modbus TCP, CAN oder Profibus DP-S) und ist damit eine flexible Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche.

Umfassende Visualisierung: Hard- und Software ganz eng
Pilz setzt mit seiner neuen Visualisierungslösung PMIvisu auf ein besonders enges Miteinander von Hard- und Software. PMIvisu besteht aus Pilz Bedienterminals PMI, auf denen die webbasierte Visualisierungslösung PASvisu vorinstalliert und lizenziert ist. Anwender von Pilz Steuerungslösungen können damit Anlagen komplett bedienen, diagnostizieren und beobachten.

Pilz Preview für 2017
Auf der Messe in Nürnberg gewährt das Automatisierungsunternehmen einen Ausblick auf die Innovationen für das kommende Jahr: Für 2017 wird beispielsweise der Prototyp einer Sicherheitstrittmatte für Roboteranwendungen gezeigt. Diese taktile Sensorik unterstützt bei Visualisierung und Ortsbestimmung von Personen und ist ein vielversprechender Weg zu mehr Dynamik bei MRK.
Pilz stellt auch eine neue Familie von Not-Halt-Tastern vor, die elektrisch aktiviert werden können. Sie signalisieren durch Beleuchtung, ob sie aktiv sind oder nicht.
2017 wird Pilz zudem einen Laserscanner für das Abtasten von Schutzbereichen auf den Markt bringen. Der Scanner erlaubt dank Reihenschaltung eine produktive Überwachung von Flächen.

Pilz stellt aus in Halle 9, Stand 370. Weitere Informationen unter: https://www.pilz.com/en-INT/sps-ipc-drives

Auf der SPS IPC Drives 2016 zeigt Pilz Automatisierungslösungen für die Smart Factory. Die modular aufgebaute Produktionsstraße veranschaulicht die Kommunikation verteilter Automatisierungssysteme im Zusammenspiel mit Aktorik und Sensorik.
Auf der SPS IPC Drives 2016 zeigt Pilz Automatisierungslösungen für die Smart Factory. Die modular aufgebaute Produktionsstraße veranschaulicht die Kommunikation verteilter Automatisierungssysteme im Zusammenspiel mit Aktorik und Sensorik.

Auf der SPS IPC Drives 2016 zeigt Pilz Automatisierungslösungen für die Smart Factory. Die modular aufgebaute Produktionsstraße veranschaulicht die Kommunikation verteilter Automatisierungssysteme im Zusammenspiel mit Aktorik und Sensorik.