Österreich | deutsch

Ostfildern, 29.09.2016

Pilz bietet neu nun Stand-alone Motion Control-Steuerung - Mehr Bewegungs-Power!

Mit PMCprimo MC bietet Pilz jetzt eine neue Stand-alone Motion Controller-Lösung an. Mit dem 1,3 GHz Prozessor stellt PMCprimo MC eine sehr hohe Performance zur Verfügung, die für höhere Produktivität und Prozessqualität sorgt. Auch kann die skalierbare Motion Controller-Lösung nun durch ihre erhöhte Performance in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen.

Auf der einen Seite sind so jetzt größere Programme bei gleicher Zykluszeit realisierbar, auf der anderen Seite, bei gleicher Programmgröße, können kürzere Zykluszeiten umgesetzt werden. Auf diese Weise sorgen PMCprimo MC durch ihr Plus an Leistung nicht nur für eine höhere Produktivität von Anlagen, sondern auch für mehr Prozessqualität. Dank Soft PLC nach EN/IEC 61131 erlaubt das Steuerungssystem zudem eine schnelle Inbetriebnahme.

Offen, flexibel und kostengünstig
PMCprimo MC unterstützt heute bereits verschiedene Kommunikationsschnittstellen wie z.B. Modbus TCP, CANopen und Profibus DP-S: Der Motion Controller besitzt drei Gebereingänge für Absolutwert- oder Inkrementalgeber. Damit lassen sich Master-Geberfunktion und Lageregelungen umsetzen. Eine USB-Schnittstelle für die Datensicherung steht zur Verfügung. So ist der Einsatz in unterschiedlichsten Automatisierungsfeldern möglich, was PMCprimo MC zu einer flexiblen Motion Controller-Lösung macht.
Dazu kommen 16 digitale Ein- und Ausgänge, so dass der Stand-alone Controller PMCprimo MC für eine große Anzahl von Applikationen E/A-Schnittstellen onboard hat. Dadurch stellt der kompakte Controller PMCprimo MC eine kostengünstige Steuerungslösung für Anwendungen mit vielen Antrieben dar.

Prima PMCprimo!
Die Steuerungssysteme PMCprimo von Pilz bieten SPS- und Motion-Funktionalität. PMCprimo übernehmen innerhalb einer Anlage die Automatisierung inklusive Bewegungsmanagement für eine Vielzahl an räumlich getrennten – aber synchron geregelten – Servoachsen. Komplette Applikationen in allen Antriebsumgebungen wie z.B. Pick and Place-Anwendungen, die aus den Steuerungsfunktionen einer SPS und den Motion Control Funktionen bestehen, sind realisierbar.
Das neue Stand-alone Motion Control-Steuerungssystem PMCprimo MC ergänzt als offenes externes Steuerungssystem das antriebsintegrierte Steuerungssystem PMCprimo C.

Weitere Informationen zu PMC finden Sie unter:
https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00107002297009/PMCprimo-Motion-Control-Steuerungssysteme

 

Mit PMCprimo MC bietet Pilz eine neue externe Controller-Lösung, die durch ihre erhöhte Performance auch in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen kann.
Mit PMCprimo MC bietet Pilz eine neue externe Controller-Lösung, die durch ihre erhöhte Performance auch in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen kann.

Mit PMCprimo MC bietet Pilz eine neue externe Controller-Lösung, die durch ihre erhöhte Performance auch in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen kann.

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at