Österreich | deutsch

Ostfildern, 09.08.2016

Pilz auf der Motek 2016 – sichere Antriebslösungen für die Montage- und Handhabungstechnik – Move it like Pilz!

Auf der diesjährigen Motek zeigt das Automatisierungsunternehmen Pilz Produkte und Lösungen für die komplette Automation – von der Sensorik über die Steuerungstechnik bis hin zur Antriebstechnik inklusive Bedienung und Visualisierung. Im Mittelpunkt des Messeauftritts in Stuttgart stehen sichere Antriebslösungen Safe Motion sowie die sicherere Sensorik PSEN. Darüber hinaus können sich Messebesucher am Stand umfassend über das Thema Maschinensicherheit und das entsprechende Dienstleistungsangebot, auch zu Antriebslösungen, informieren.

Das Antriebsportfolio des Ostfilderner Automatisierungsunternehmens – mit Motion Control, Steuerungen, Servoverstärkern bis hin zu Servomotoren – ist Schwerpunkt auf dem Messestand in Stuttgart.

Mehr Power für den Antrieb!
Auf der Motek stellt Pilz gleich zwei neue Produkte aus dem Bereich Motion Control Steuerungssysteme vor, die ab sofort mit einem 1,3 GHz Intel Atom Prozessor ausgestattet sind und damit mehr Performance bieten.
Das neue Motion Control Steuerungssystem PMCprimo MC steht als offenes, externes Steuerungssystem dem bisherigen antriebsintegrierten Steuerungssystem PMCprimo C gegenüber und verfügt nun neu auch über mehr Leistung. Bei PMCprimo C lässt sich die Motion Control-Karte einfach in den Servoverstärker PMCprotego D stecken. Zusammen mit der Sicherheitskarte PMCprotego S entsteht eine sichere und kompakte Antriebslösung.

Offen und effizient für mehr Produktivität
Die Motion Control Steuerungssysteme lassen sich so nun in einer Vielzahl weiterer Applikationen einsetzen. Komplette Applikationen in allen Antriebsumgebungen wie z.B. Pick and Place-Anwendungen, die aus den Steuerungsfunktionen einer SPS und den Motion Control Funktionen bestehen, sind realisierbar. Auch lassen sich durch das Plus an Leistung höhere Zykluszahlen erreichen. Damit steigt die Produktivität.
PMC ist offen ausgelegt, auch eine Schnittstelle für Profinet steht zur Verfügung. Soll die Applikation sicher sein, kann der Anwender mit der Sicherheitskarte PMCprotego S den Servoverstärker PMCprotego D zusätzlich um Safe Motion-Funktionen erweitern.
Pilz Motion Control bietet somit komplette und energieeffiziente Lösungen für die Automatisierung.

Spiel gegen die automatisierte Pilz Elf – Kick it!
Das sichere Zusammenspiel von Sensorik, Steuerungs- und Antriebstechnik können Besucher der internationalen Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung selbst erleben, indem sie gegen die „automatisierte Pilz Elf“ antreten: Perfekte Spielzüge aus Sensorik, Steuerungs- und Antriebstechnik sowie Visualisierung lassen sich an dem mit Pilz Produkten ausgestatteten, automatisierten Pilz Tischkicker ausprobieren.

Dienstleistungen auch für den sicheren Antrieb
Das Angebot an maßgeschneiderten Dienstleistungen ist ebenso Teil des Messeauftritts. Pilz Dienstleistungen, neu auch speziell für den Antriebs-Bereich, sorgen für maximale Verfügbarkeit und Anlagensicherheit und ergänzen – ausgehend von der Risikobeurteilung über das Sicherheitskonzept bis hin zur CE-Kennzeichnung – das Pilz Produkt-Portfolio.

Auf der Motek ist Pilz in Halle 8, Stand 8410 zu finden.

Weitere Informationen zum Messeauftritt von Pilz finden Sie unter
https://www.pilz.com/de-DE/company/news/schedules/articles/089019

 

Der automatisierte Pilz Tischkicker vereint Sensorik, Steuerung und Antrieb.
Der automatisierte Pilz Tischkicker vereint Sensorik, Steuerung und Antrieb.

Der automatisierte Pilz Tischkicker vereint Sensorik, Steuerung und Antrieb.

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Pressekontakt

Telefon:
E-Mail: