Österreich | deutsch

Ostfildern, 18.03.2016

Pilz stellt neues sicheres Schutztürsystem PSENmlock vor - Zuverlässiger Türwächter

Ab sofort erweitert PSENmlock die Familie der sicheren Schutztürsysteme von Pilz. PSENmlock bietet sichere Schutztürüberwachung und sichere Zuhaltung für Personen- und Prozessschutz bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e in einem. Dank der schmalen aber robusten Bauform und der vielfältigen Montage-Möglichkeiten lässt sich PSENmlock flexibel einsetzen und einfach montieren.

Sowohl an kleinen, als auch an größeren, schweren Türen – Schwenk- und Schiebetüren sowie Hauben und Klappen – ist PSENmlock zuverlässiger Türwächter. Über diese Anwendungsmöglichkeiten hinaus sorgt der flexibel gelagerte Betätiger für einen hohen Toleranzausgleich und eine uneingeschränkte Funktionsfähigkeit auch bei absackenden Türen. Dabei verringert die spannungslose Zuhaltung durch einen bistabilen Magneten den Energieverbrauch des sicheren Schutztürsystems. Diagnosedaten sind in zahlreichen Einbaupositionen gut erkennbar: LEDs an drei Seiten des Gehäuses unterstützen eine bedienerfreundliche Diagnose unabhängig von der Einbausituation.

Unwiderstehlich stark
Mit seiner Zuhaltekraft von 7500 N und der integrierten Rastkraft von 30 N verhindert das sichere Schutztürsystem ein unbeabsichtigtes Öffnen der Schutzeinrichtung. So eignet sich PSENmlock insbesondere auch für Maschinen mit gefährlichem Nachlauf wie z.B. rotierende Messer, Schwingräder oder Roboter, bei denen eine sichere Zuhaltung bis PL d oder PL e zwingend notwendig ist. Zudem verhindert eine integrierte mechanische Wiederanlaufsperre ein versehentliches Aktivieren der Zuhaltung, separates Zubehör ist nicht notwendig. Die Wiederanlaufsperre macht nicht nur den Betrieb der Maschine sicherer, auch bei Wartungsarbeiten ist ein versehentliches Wiederanlaufen ausgeschlossen.

Erst sichern!
Ein unbeabsichtigtes oder zu frühes Öffnen der Sicherheitsvorrichtung birgt bei Maschinen mit Nachlauf das größte Sicherheitsrisiko für den Bediener. Daher gilt es vor allem die gefährliche Situation beim Deaktivieren eines Schalters zu vermeiden. Die zweikanalige Ansteuerung der Zuhaltung bei PSENmlock stellt sicher, dass beim Öffnen der Tür keine Gefahr mehr besteht. Auch Fehlerfälle wie z.B. Kurzschluss werden sicher erkannt, so dass ein unbeabsichtigtes Öffnen der Tür verhindert werden kann.

 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter
https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227123

Pilz stellt aus auf der Hannover Messe in Halle 9, Stand D17 und auf dem Stand der SmartFactory KL in Halle 8, Stand D20.

Weitere Informationen unter: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe bzw. unter dem Webcode web9481.

 

 

Das robuste sichere Schutztürsystem PSENmlock von Pilz vereint sichere Zuhaltung und Personen- und Prozessschutz in einem Gerät und ist insbesondere für Maschinen mit gefährlichem Nachlauf geeignet.
Das robuste sichere Schutztürsystem PSENmlock von Pilz vereint sichere Zuhaltung und Personen- und Prozessschutz in einem Gerät und ist insbesondere für Maschinen mit gefährlichem Nachlauf geeignet.

Das robuste sichere Schutztürsystem PSENmlock von Pilz vereint sichere Zuhaltung und Personen- und Prozessschutz in einem Gerät und ist insbesondere für Maschinen mit gefährlichem Nachlauf geeignet.

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at