Österreich | deutsch

Ostfildern, 15.12.2015

Seminarreihe „Automation on Tour 2016“ zur Maschinensicherheit von Pilz - Sicherheit deutschlandweit

Die Pilz GmbH & Co. KG wird auch 2016 zwei unterschiedliche deutschlandweite Seminare anbieten: Die Seminarreihe „Sichere Automation“ beantwortet Fragen zu aktuellen Rechtsgrundlagen. Eine weitere Seminarreihe beschäftigt sich mit den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung.

In der Seminarreihe „Sichere Automation“ informieren Experten von Pilz über die aktuellen Rechtsgrundlagen der Maschinensicherheit hinaus über die Umsetzung der C-Norm für Roboterapplikationen und was hierbei berücksichtigt werden muss.
Beschrieben werden Schutzmaßnahmen, die Sicherheit und Verfügbarkeit gewährleisten. Das praxisorientierte Seminar demonstriert anhand einer Beispielapplikation den gesamten Prozess – von der Risikobeurteilung über das Sicherheitskonzept bis zur Verifikation und Validierung einer Sicherheitsfunktion. Zudem erläutert das Seminar den praktischen Aufbau der Zellensteuerung mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 für Sicherheit und Automation.

Das Seminar „Sicherer Betrieb von Maschinen und Anlagen“ informiert über die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung. Hier stehen sowohl die Anwendung bei neuen als auch bei bestehenden Maschinen im Mittelpunkt. Auch diese Seminarreihe orientiert sich dabei eng an der Praxis: An Beispielapplikationen wird dargelegt, wie durch regelmäßige Gefährdungsbeurteilungen geprüft werden kann, ob diese dem geforderten Stand der Technik entsprechen. Zudem werden die Änderungen bei der Bewertung von wesentlichen Veränderungen beim Umbau von Maschinen vorgestellt und erläutert.

Informationen zu Inhalten, Terminen, Veranstaltungsorten und Anmeldeverfahren der 48 Veranstaltungen umfassenden, kostenfreien Seminarreihen finden Interessenten unter www.automationontour.de. Beide Seminare sind ab acht Wochen vor der Veranstaltung buchbar.

Auch 2016 ist Pilz wieder mit 48 Seminaren zur Maschinensicherheit deutschlandweit unterwegs.
Auch 2016 ist Pilz wieder mit 48 Seminaren zur Maschinensicherheit deutschlandweit unterwegs.

Auch 2016 ist Pilz wieder mit 48 Seminaren zur Maschinensicherheit deutschlandweit unterwegs.

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at