Österreich | deutsch

Ostfildern, 23.11.2015

Neues Basisgerät im konfigurierbaren Steuerungssystem PNOZmulti 2 von Pilz – Basis für große Projekte!

Standards für die Sicherheit, mehr Verbindungen und Projekte einfach verwalten – Pilz erweitert die Familie der konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti 2 um sein neues Basisgerät PNOZ m B1. Es bietet nicht nur mehr Leistung für Maschinen mit größerem Funktionsumfang, also für größere Projekte, sondern über entsprechende Erweiterungsmodule ebenso den Anschluss an alle gängigen Feldbussysteme.

Auf dem neuen Basisgerät PNOZ m B1 sind selbst erstmalig keine Ein- und Ausgänge vorhanden: Die Anpassung an die Applikation erfolgt über Erweiterungsmodule. Zwei integrierte Ethernet-Schnittstellen sparen Kosten, da kein ETH-Erweiterungsmodul angeschlossen werden muss. Die Anzahl der rechtseitig anschließbaren Erweiterungsmodule wurde beim neuen Basisgerät auf acht erhöht. Kurze Stillstandszeiten und hohe Anlagenverfügbarkeit sind garantiert durch den Anschluss an gängige Feldbussysteme in Form entsprechender Erweiterungsmodule.

Projekte verwalten einfach gemacht
Die maximale Programmgröße des PNOZ m B1 ist um das Vierfache erweitert: Jetzt können zwischen den Elementen bis zu 1024 Verbindungen eingefügt werden. Projekte lassen sich jetzt auf einem USB-Speicher speichern. Auf dem steckbaren USB-Datenträger lassen sich mehrere Projekte speichern und maschinenspezifisch verwalten. Über den Projektmanager kann dann eines der Programme zur Ausführung ausgewählt werden. Zudem können ab sofort Datum und Zeit für PNOZ m B1 im PNOZmulti Configurator eingestellt werden. Auch sorgt ein beleuchtetes Display für eine komfortable Vor-Ort-Diagnose. PNOZ m B1 ist ab Version 10 des Softwaretools PNOZmulti Configurator einsetzbar.

Anschluss ins Feld gewährleistet
Neben PROFINET, PROFIBUS, EtherNET/IP und vielen mehr kann das konfigurierbare Steuerungssystem PNOZmulti 2 jetzt zusätzlich an das Feldbussystem CC-Link angeschlossen werden. Falls PNOZmulti 2 an ein anderes Feldbussystem angeschlossen werden soll, lässt sich dies ohne Programmänderung durchführen: Denn, ein Feldbusmodul kann einfach gegen ein entsprechend anderes ausgetauscht werden.

Offen für Sicherheit
PNOZmulti 2 ist ein offenes, konfigurierbares Steuerungssystem für Sicherheitsfunktionen, das unabhängig von der übergeordneten Anlagensteuerung flexibel und branchenweit für Sicherheit und Automation einsetzbar ist. Eine feinere Granularität durch den Einsatz der verfügbaren Erweiterungsmodule erlaubt eine exakte Anpassung des Steuerungsaufbaus an die Applikation. Der Anwender bezieht nur das, was er auch tatsächlich einsetzt, das spart Zeit und Kosten.

Sicherheitsstandards setzen
Die konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti 2 eignen sich insbesondere zur Realisierung mehrerer Sicherheitsfunktionen an einer Maschine oder Anlage. Das System ist modular erweiterbar, so dass es mit den Anforderungen und der Größe der Maschine mitwachsen kann. PNOZmulti 2 ist an gängige Kommunikationsnetzwerke anschließbar. Die Sicherheitsarchitektur kann unabhängig von der übergeordneten Betriebssteuerung erstellt werden, denn der Einsatz ist unabhängig von Maschinen- oder Anlagentyp, Land oder Branche möglich. So standardisieren Anwender ihre Sicherheit.
 

Pilz erweitert die Familie der konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti 2 um sein neues Basisgerät  PNOZ m B1.
Pilz erweitert die Familie der konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti 2 um sein neues Basisgerät PNOZ m B1.

Pilz erweitert die Familie der konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti 2 um sein neues Basisgerät PNOZ m B1.

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at