01.07.2020

Pilz als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands 2020 ausgezeichnet

Gemeinsam mit dem Datenanalysehaus Statista kürte das Magazin Capital in diesem Jahr zum ersten Mal die innovativsten Unternehmen Deutschlands

Bewertet wurden insgesamt 1781 in Deutschland ansässige Unternehmen mit einem besonders innovativen Charakter.

Das Expertenpanel, bestehend aus Vertretern ausgezeichneter innovativer Unternehmen und anderer Mitglieder des Statista- „Expert Circle“, bewertete Unternehmen ihrer Branche. Die Befragten empfahlen Unternehmen, die durch intelligente Produkte bzw. Dienstleistungen auffallen. Ebenso wurden fortschrittliche Prozesse oder eine innovationsfreundliche Unternehmenskultur für die Befragung besonders hervorgehoben. Zudem konnten sie angeben, in welchen Innovationsbereichen sie ein Unternehmen als besonders stark wahrnehmen.

Pilz stellte seine Innovationskraft schon häufig in seiner über 70-jährigen Geschichte unter Beweis: mit Produkten wie dem Pilz Not-Aus-Schaltgerät PNOZ, der weltweit ersten sicheren programmierbaren Steuerung PSS 3000 oder dem ersten sicheren 3D-Kamerasystem SafetyEYE. „Innovationskraft ist fest in unserer DNA verankert“, sagt die Geschäftsführerin Susanne Kunschert über die Unternehmenskultur.

So investiert Pilz beispielsweise über 20% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

Einen Rückblick auf alle Meilensteine von Pilz sowie einen Ausblick in die digitale Zukunft gibt es hier.

Innovativste Unternehmen Deutschlands 2020