Österreich | deutsch

17.11.2017

Weltneuheiten auf der SPS IPC Drives 2017

Unter dem Motto „Sicherheit in allen Dimensionen“ präsentiert Pilz auf der SPS IPC Drives Branchenlösungen, Produktneuheiten und Dienstleistungen für Ihre komplette Automatisierungslösung. Zu den Weltneuheiten gehören die Sicherheitsschaltmatte PSENmat mit Ortsdetektion sowie die Steuerung PSS67 PLC, die erste sichere SPS-Steuerung mit Schutzart IP67.

Dynamische Sensorik für mehr Produktivität und Ergonomie

Eines der diesjährigen Highlights ist die neue Sicherheitsschaltmatte PSENmat, die durch die integrierte Ortsdetektion neue Maschinenkonzepte ermöglicht. So kann der Werker beispielsweise freihändig arbeiten, da die Sicherheitsschaltmatte in den markierten Mattenbereichen über integrierte, virtuelle Schalter verfügt. Damit verbindet PSENmat die sichere Flächenüberwachung mit der Bedienung von Maschinen und Anlagen – in nur einem Sensor!

Der neue Sicherheits-Laserscanner PSENscan eignet sich für die zweidimensionale Flächenüberwachung. Mit dem PSENscan sichern Sie nicht nur den Zugang zum Gefahrenbereich ab, sondern auch den dahinterliegenden Raum. Solange sich Personen im Gefahrenraum befinden, wird ein ungewolltes Wiederanlaufen der Maschine unterbunden. Fahrerlose Transportsysteme (FTS) sichern Sie mit nur zwei Sicherheits-Laserscannern rundum ab! Die 2D-Laserscanner erkennen Objekte im Fahrweg des Fahrzeugs und bremsen das FTS rechtzeitig ab.

PSS67 PLC: Automatisieren außerhalb des Schaltschranks

Mit der IP67 Steuerung PSS67 PLC stellt Pilz die erste sichere SPS-Steuerung mit Schutzart IP67 vor. Sie ist durch ihre vollvergossene Modulelektronik mechanisch sehr robust und lässt sich direkt an der Maschine montieren. Dadurch reduziert sich nicht nur der Verkabelungsaufwand gegenüber schaltschrankbasierten Systemen, sondern Sie können auch modulare Anlagen flexibler umsetzen.

Besuchen Sie Pilz auf der SPS 2017!

Diese und viele weitere Neuheiten aus den Bereichen Sensorik, Steuerungs- und Antriebstechnik sowie Software und Dienstleistungen präsentieren wir Ihnen vom 28.-30.11.2017 in Nürnberg.

Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns in Halle 9, Stand 370. Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen:

Neuheiten
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at