Österreich | deutsch

04.05.2016

Highlights der Hannover Messe 2016 - ein Rückblick

Blicken Sie mit uns in Film und Bild auf eine erfolgreiche Hannover Messe 2016 zurück!

Letzte Woche ging mit der Hannover Messe 2016 die weltgrößte Industriemesse zu Ende. Unter dem Motto „Wir automatisieren. Sicher.“ präsentierte sich Pilz dem Fachpublikum wieder mit vielen Highlights aus der Welt der Automatisierung. Falls Sie uns nicht persönlich besuchen konnten, möchten wir Ihnen mit unserem Film zur Messe und mit einer Bildgalerie einen Rückblick auf eine erfolgreiche Messewoche in Hannover geben. Schauen Sie gleich rein!


Die Pilz Highlights im Rückblick

In Hannover konnten sich die Besucher am Pilz Messestand nicht nur über die neusten Produkthighlights informieren, sondern sich an den Live-Demonstratoren auch selbst ein Bild davon machen, was moderne Automatisierungstechnik bereits heute leisten kann.

Bei der live präsentierten Mensch-Roboter-Kollaboration interagierten die Besucher ohne Schutzzaun mit einem Roboter. Im Zentrum des Messeauftritts stand dabei das umfassende Dienstleistungsportfolio von Pilz im Bereich Robotics von der Prozessanalyse über die Risikobeurteilung bis hin zur CE-Kennzeichnung.

Mit Industrie 4.0 stand ein weiteres Zukunftsthema im Fokus. Die Besucher konnten sich an einer Modell-Applikation davon überzeugen, wie individualisierte Produkte schnell, flexibel und kosteneffizient ganz im Sinne der Industrie 4.0 gefertigt werden können. Als besonderes Highlight fertigte der Demonstrator gleich vor Ort ein individuelles Messegeschenk an. Die Applikation veranschaulichte die Kommunikation verteilter Automatisierungssysteme im Zusammenspiel mit Aktorik und Sensorik. Dabei koordiniert das Industrie-4.0-fähige Automatisierungssystem PSS 4000 den Ablauf aller vernetzten Komponenten.


Weitere Informationen:

Bilder in sozialen Netzwerken