Österreich | deutsch

15.04.2016

Countdown zur Hannover Messe 2016

Vom 25.-29. April 2016 präsentiert sich Pilz auf der Hannover Messe. Besuchen Sie unseren Messestand – unsere Experten beraten Sie gern!

Wie jedes Jahr stehen wieder aktuelle Trendthemen im Zentrum der weltweit wichtigsten Industriemesse. So bildet die diesjährige Hannover Messe vom 25.-29. April 2016 die Kernthemen der industriellen Wertschöpfungskette vollständig ab – von der Einzelkomponente bis hin zur intelligenten Fabrik an einem Ort.

Unter dem Motto „Wir automatisieren. Sicher.“ stellt Pilz auf der Leitmesse Industrial Automation in Halle 9 Stand D17 seine Branchenlösungen, Produktneuheiten und Dienstleistungen für Sicherheit und Automation vor. Vereinbaren Sie noch heute einen persönlichen Beratungstermin mit unseren Experten!


Select USA! – Die klare Botschaft des Partnerlandes 2016

Partnerland der diesjährigen Hannover Messe sind die USA. Mit der klaren Botschaft „Select USA“ wird sich die Wirtschaftsmacht Nr. 1 erstmals als Partner der weltgrößten Industrieschau präsentieren. Da sich die USA die Stärkung der heimischen Industrie auf die Fahnen geschrieben haben, ist der erstmalige Auftritt kein Zufall. Die Automatisierung und digitale Vernetzung von Maschinen und Anlagen wird mit Hochdruck vorangetrieben.

Seit über 20 Jahren ist Pilz auch mit einer Tochtergesellschaft in den USA vor Ort. „Das diesjährige Partnerland der Hannover Messe und inzwischen Exportmarkt Nummer Eins für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau ist für Pilz ein wichtiger Markt“, berichtet Mike Beerman, Geschäftsführer der amerikanischen Pilz Tochter. Diese ist nicht nur mit Lösungen auf dem amerikanischen Markt präsent, sondern auch mit einem umfassenden Dienstleistungsportfolio.


Live-Berichterstattung von der Hannover Messe

Informationen zu unseren Highlights und Neuheiten zur Hannover Messe 2016 finden Sie auf unserer Messeseite. Auch mit unseren Social Media Kanälen bleiben Sie auf dem Laufenden. Hier werden wir auch in diesem Jahr wieder live von der Messe berichten.


Kostenlose Eintrittsgutscheine sichern

Sollten Sie noch keine Eintrittskarte besitzen, stellt Ihnen Pilz einen kostenlosen Messegutschein zur Verfügung. Für die Registrierung klicken Sie auf den unten stehenden Link „Messegutscheine“.


Weitere Informationen:

Pilz auf der Hannover Messe 2016

Beratungstermin vereinbaren

Messegutscheine

Social Media Kanäle von Pilz