Österreich | deutsch

01.04.2016

Neue Produkte und Lösungen auf der Hannover Messe

Von Weltpremieren bis Zukunftsthemen: Erfahren Sie schon heute mehr zu unseren Neuheiten 2016.

Unter dem Motto „Wir automatisieren. Sicher“ zeigen wir Ihnen in Hannover unsere Produktneuheiten, Branchenlösungen und Dienstleistungen für Sicherheit und Automation. Damit automatisieren Sie Ihre Maschinen und Anlagen noch produktiver und wirtschaftlicher – bei voller Sicherheit.


Neuheiten auf der Hannover Messe

Auf dem Messestand von Pilz feiert eine Weltneuheit Premiere: Die neuen Lichtgitter PSENopt II ermöglichen als erste Typ 3 Lichtgitter den Einsatz für Anwendungen der Sicherheitskategorie PL d nach IEC/EN 61496. Denn seit der Normenänderung im Mai 2015 mussten Anwender, wenn sie PL d erfüllen sollen, auf Typ 4 ausweichen. Dies führt in der Praxis zu erhöhten Kosten, wenn Typ 4 gar nicht erforderlich ist. PSENopt II schließen damit die Lücke der Norm und gewährleisten eine wirtschaftliche und angepasste Lichtgitter-Lösung.

Als weitere Neuheit präsentieren wir das neue sichere Schutztürsystem PSENmlock. Dieses bietet sichere Verriegelung und Zuhaltung für Personen- und Prozessschutz bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e in einem Gerät.

Neu ist auch die Safety Device Diagnostics. Damit können Daten einfach und auch über Distanzen abgerufen und Serviceeinsätze sowie Stillstandzeiten reduziert werden.

Nicht nur im Bereich Sensorik sorgt ein guter Überblick für mehr Verfügbarkeit. In Hannover stellt Pilz das neue Bedienterminal PMI 6 Control der Produktreihe PMI vor, das mit einer Soft SPS ausgestattet ist.


Robotics und Industrie 4.0 – Zukunftsthemen live erleben

Neben den Produktneuheiten stellt Pilz mit Live-Demonstratoren zur Mensch-Roboter-Kollaboration, wie zum Beispiel den Robokicker, und Industrie 4.0 zentrale Zukunftsthemen in den Mittelpunkt seines Messeauftritts. Überzeugen Sie sich selbst, wie die sichere Zusammenarbeit von Mensch und Roboter auch ohne Schutzzaun realisiert werden kann. Erfahren Sie zudem, wie Sie die Vorteile von Industrie 4.0 bereits heute in Ihrer Produktion nutzen können.


Sportliche Herausforderung: Treten Sie gegen unseren Robokicker an!  

Auch die Fußball Europameisterschaft im Juni wirft ihre Schatten voraus. Jeder, der auf der Messe gegen unseren vollautomatisierten Robokicker antritt, erhält einen EM-Planer. Der Kicker wird von der bewährten sicheren Antriebstechnik PMC gesteuert. Für ein sicheres Eingreifen sorgt das konfigurierbare Steuerungssystem PNOZmulti 2 zusammen mit einem Lichtgitter.

Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns auf unserem Messestand in Halle 9, Stand D17. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


Weitere Informationen:

Pilz auf der Hannover Messe 2016

 


 

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Unternehmens- und Fachpresse

Telefon: +49 711 3409 -158
E-Mail: m.kurth@pilz.de