Österreich | deutsch

13.10.2015

PITmode im attraktiven Starter Set

Ab sofort erhältlich: Ein Set für die sofortige Inbetriebnahme des Betriebsartenwahlschalters PITmode.

Der Betriebsartenwahlschalter PITmode ist ab sofort als Starter Set erhältlich. In einem Set erhalten Sie alles, was Sie benötigen, um den PITmode sofort in Betrieb nehmen zu können. Bestandteile des Sets sind neben einem PITmode mit Piktogrammen für Werkzeugmaschinen, je ein Transponderschlüssel für die Betriebsarten eins bis vier, ein Transponderschlüssel für die versteckte Betriebsart "Service", ein Set Federkraftklemmen und Befestigungsschrauben. Mit dem Schraubendreher mit verschiedenen Bits können Sie den PITmode sofort einsetzen, installieren und in Betrieb nehmen.


Zwei Funktionen in einem kompakten Gerät

Der Betriebsartenwahlschalter PITmode bietet zwei Funktionen in einem kompakten Gerät: die sichere Wahl von definierten Betriebsarten und die Zugangsberechtigung zur Maschine. Jeder Bediener erhält über einen Transponderschlüssel die an seine Fähigkeiten angepassten Maschinenfreigaben. Mittels Identifikationsnummer werden in der Maschinensteuerung Berechtigungen vergeben, die den Zugang steuern. Der PITmode kann in Maschinen und Anlagen eingesetzt werden, in denen unterschiedliche Steuerungsabläufe und Betriebsarten verwendet werden. Erhältlich ist er mit Tasten wahlweise mit/ ohne Piktogrammen für Werkzeugmaschinen.


Ihre Vorteile auf einen Blick

  • schnelles Erfassen und eindeutiges Ablesen der ausgewählten Betriebsart, sowie der Berechtigungsstufe mittels LED-Anzeigen.
  • hohe Sicherheit, da der Schutz vor Manipulationen durch RFID-Transponderschlüssel erhöht wird.
  • lange Lebensdauer durch berührungsloses Prinzip (wartungs- und verschleißfrei).
  • Platzersparnis durch Kombination aus Betriebsartenwahlschalter und Zugangsberechtigung in einem Gerät.


Weitere Informationen:

Starter Set bestellen

Betriebsartenwahlschalter PITmode

PITmode im attraktiven Starter Set
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at