Österreich | deutsch

19.10.2015

Sichere Gaspipelines zwischen Myanmar und China

Das Automatisierungssystem PSS 4000 sorgt für Prozessregelung und Sicherheit der Gaspipelines zwischen Myanmar und China.

2.500 Kilometer beträgt die Länge der Gaspipeline zwischen Myanmar und China. Knapp vier Jahre dauerte der Bau der Strecke, auf der nun pro Jahr rund 30 Milliarden Kubikmeter Gas von West nach Ost transportiert werden. In den 14 Verdichter- und Kontrollstationen entlang der Strecke steht das Automatisierungssystem PSS 4000 für sichere Prozessregelung und funktionale Sicherheit nach SIL 3. Außerdem übernimmt es gleichzeitig Automatisierungs- und Sicherheitsaufgaben in einem System.


PSS 4000 garantiert zuverlässigen und sicheren Gastransport

Mit Hilfe eines elektrisch beheizbaren Systems sorgt Guo Peng Technical Co. Ltd dafür, dass die Leitungen nicht vereisen und das Gas zuverlässig von A nach B transportiert wird. Um dies zu gewährleisten muss neben einem bestimmten Leitungsdruck auch eine damit in Verbindung stehende Mindesttemperatur aufrecht erhalten werden.

Die zwingende Anforderung an das Automatisierungssystem war daher die Fähigkeit, sichere PID-Regler, die für Gastemperatur und Gasfluss verantwortlich sind, überwachen zu können. Die Steuerung PSSuniversal PLC des Automatisierungssystems PSS 4000 kommt in 14 Verdichterstationen, entlang der Strecke zum Einsatz und überwacht dort sichere PID-Regler. Diese konsequente Verteilung der Steuerungsfunktionen in die Peripherie zeichnet das Automatisierungssystem PSS 4000 aus. Die PID-Regelung geschieht mit Hilfe eines Software-Bausteins innerhalb der Software-Plattform PAS4000.

Die einfache Implementierbarkeit, der logische Aufbau und die Vielfalt der realisierbaren Lösungen des Automatisierungssystems PSS 4000 überzeugten.


Weitere Informationen:

Automatisierungssystem PSS 4000

Sichere Überwachung von Pipelines
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at