Österreich | deutsch

21.05.2015

Reduziertes Engineering – kürzere Projektlaufzeiten

Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 reduzieren Sie Ihr Engineering.

Die Auswahl der Hardware ist bei vielen Automatisierungssystemen zwingend zur Projektierung/Programmierung erforderlich. Nachträgliche Änderungen sind sehr aufwendig.


Beim Automatisierungssystem PSS 4000 ist dies anders: Dort kann die Auswahl der Hardware und die Aufteilung des Programms auf die Hardware zu einem sehr späten Zeitpunkt stattfinden, denn dies ist weitestgehend unabhängig vom Projektierungsschritt. Das bedeutet für Sie bis zu 30 Prozent Zeitersparnis.


Für Sie ergeben sich viele Vorteile:

  • kürzere Projektlaufzeiten durch Parallelisierung von Teilaufgaben: die Auswahl der Hardware und die Aufteilung des Programms auf die Hardware ist zu einem sehr späten Zeitpunkt möglich
     
  • nachträgliche Erweiterungen einer Maschine: das Anwenderprogramm lässt sich ohne größeren Aufwand auf weitere Steuerungen verteilen
     
  • Teilinbetriebnahmen und Teilbetrieb von einzelnen Maschinenteilen: so sind Sie flexibel und unabhängig bei der Erstellung Ihrer Applikation und im Betrieb


Weitere Informationen:

Automatisierungssystem PSS 4000

Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 reduzieren Sie Ihr Engineering.
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at