I artikel fire findes de vigtigste umiddelbare ændringer for henholdsvis producenter og importører. Forordningen (EU) 2019/1020 fastlægger, at produkter kun må markedsføres, hvis der findes en erhvervsdrivende, som er hjemmehørende i EU. Der skal være tale om en af følgende typer af erhvervsdrivende:
- En producent med forretningssted i EU
- En importør (pr. definition med forretningssted i EU), hvis producenten ikke er hjemmehørende i den Europæiske Union
- En bemyndiget repræsentant (Authorised Representative) med forretningssted i EU, der har en skriftlig fuldmagt fra producenten
- En i EU etableret udbyder af distributionstjenester (Fulfillment service provider især inden for onlinesalg), hvis der i Unionen ikke findes en etableret producent, importør eller bemyndiget repræsentant
En nyhed er pligten til at udpege en etableret "repræsentant" i den Europæiske Union, hvis producenten ikke selv er etableret i den Europæiske Union.
Med til de erhvervsdrivende hører derfor nu ud over producenter, importører og bemyndigede repræsenter også såkaldte udbydere af distributionstjenester. Disse er fysiske eller juridiske personer, som inden for rammerne af en forretningsaktivitet som minimum tilbyder mindst to af de følgende tjenester: oplagring, emballering, adressering og forsendelse af produkter, uden at have ejerskab over de pågældende produkter. Ved at inddrage udbydere af distributionstjenester skal det sikres, at der altid findes en erhvervsdrivende med forretningssted i EU, som er ansvarlig for at opfylde pligterne.