CE-mærkning

Hvordan adskiller en "let personskade" sig fra en "alvorlig personskade" i forbindelse med en risikovurdering?

Spørgsmål:

Ved en risikovurdering skal personskaderne inddeles i 4 kategorier:
1. Ingen personskade
2. Let personskade
3. Alvorlig personskade
4. Død
Punkt 1. og 4. er utvetydige. Punkt 2. og 3. er uklare. Hvordan kategoriseres f.eks. et simpelt brud på en fingerknogle og et kompliceret lårbensbrud?

Svar:

Der er ingen faste bestemmelser for risikovurdering/kategorisering af personskaden. Vi anbefaler følgende kategorisering:

Let personskade: F.eks. let stød, let klemning, blåt mærke o.l. Dvs. en personskade, som ikke skal behandles af en læge, og som ikke kræver sygefravær.

Alvorlig personskade: F.eks. knoglebrud eller et dybt snitsår. Som regel en personskade, der skal behandles af en læge, og som også kan kræve sygefravær.

Generelt bør man ved kategorisering af personskaden altid gå ud fra et "worst case scenario" af den mulige risiko.