CE-mærkning

Hvilken angivelse/standard skal angives i overensstemmelseserklæringen: EN ISO 13849-1:2008 eller EN ISO 13849-1:2008/AC:2009?

Der findes ingen generelt gældende bestemmelse om angivelse af den anvendte standard.

Ud fra praktisk erfaring anbefaler vi følgende angivelse:
EN ISO 13849-1:2008 Maskinsikkerhed – Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer- Del 1: Generelle principper for konstruktion (med korrektion AC:2009)