Spørgsmål: En maskine fra produktionsår 2005 revideres. Der er ikke tale om en væsentlig ændring af maskinen. Nødstandsningsknappen er stadig mærket med nødstop, som var det normale i 2005. Skal dette nu ændres til nødstandsning?
Svar: Eftersom der ikke er tale om en væsentlig ændring, er det tilstrækkeligt, hvis maskinen er i overensstemmelse med de daværende standarder og forskrifter.
Vi anbefaler dog at kontrollere, om der kan opstå en farlig tilstand på grund af den aktuelle mærkning. Kan der f.eks. opstå en risiko på grund af strøm (f.eks. højspændingskontrol) på maskinen, hvor mærkningen nødstop kunne antyde noget andet end den faktiske virkning?
Hvis arbejdets omfang er overskueligt, kan det anbefales at udskifte mærkningen for at overholde de lovmæssige krav, der gælder i dag.
Sidste ændring af artiklen: 20-08-2015 13:56
Forfatter: Pilz GmbH & Co. KG
Revision: 1.0