CE-mærkning

Kan man i forbindelse med en enhed, der i henhold til EN ISO 954-1 har funktionen "sikkert stop" i kategori 3, gå ud fra, at det i henhold til EN ISO 13849-1 er en gennemprøvet komponent med en MTTFd-værdi på 50 år?

Der findes ingen direkte kategorisering af komponenter, som er i en kategori i henhold til EN ISO 954-1, i "gennemprøvede komponenter" i henhold til EN ISO 13849-1. Man må dog gå ud fra, at disse komponenter sikkerhedsteknisk endda kan betragtes som bedre end "gennemprøvet", fordi kategori 3 har en bedre beskyttelse mod formodede fejl end kategori 1.

Resultat: Antagelsen "gennemprøvet komponent" er derfor helt igennem begrundet. MTTFd-værdien må dog uden mere dybdegående udsagn fra producenten på basis af angivelsen kategori 3 maksimalt antages at være 10 år.