Sikkerhedsteknisk udstyr

Skal nødstoppet resettes/kvitteres ved hver enkeltmaskine, når et maskinanlægs nødstop aktiveres?

Spørgsmål:
Et maskinanlæg består af flere enkeltmaskiner, og hver af disse maskiner er udstyret med en separat styring. Derudover findes der en overordnet styring/kontrolpanel. Skal nødstop-kommandoen kvitteres ved hver enkeltmaskine ved aktivering af nødstoppet, eller kan den aktuelle nødstop-kommando resettes for enkeltmaskinerne fra det overordnede kontrolpanel for at sætte anlægget i gang igen?

Svar:
Kravene til problemstillingen fremgår af punkt 4.1.6 i DIN EN ISO 13850. Her ses det, at nødstoppet skal kvitteres på det sted, hvor det blev udløst. Ikke "berørte" nødstop-knapper skal ikke kvitteres.