Spørgsmål: Vi skal udskifte et styreskab til en enkel ventilatorstyring. I skabet er nødstopfunktionen udført, som man gjorde dengang, med en enkel kontaktor, som slukkes via nødstopknappen. En forbindelse i kontaktoren slukker styringen. Skal der anvendes en nødstop-styreenhed i det nykonstruerede anlæg, eller kan man vælge samme udførelse som før? Skal der altid monteres en nødstop-styreenhed i nye anlæg, eller kan der også bruges en "kontaktor-variant" i "simple" anlæg?
Svar: Grundlæggende kan der implementeres en nødstopfunktion i form af en knap, som virker direkte på en tvangsstyret kontaktor.
Dog er denne sikkerhedsfunktions niveau begrænset til en værdi, f.eks. Performance Level c (ud fra gengivelsen i spørgsmålet tales der om et 1-kanals-system).
Hvis Performance Level c opfylder sikkerhedsfunktionen på en egnet måde, skal der altså ikke nødvendigvis anvendes et sikkerhedsrelæ.