Hvilken farve skal en område-stop-knap have?

Den harmoniserede standard EN ISO 13850 definerer ud over de forskellige stop-kategorier også de passende principper for konstruktion vedrørende krav til farverne på en nødstopknap. En nødstopknap skal være let genkendelig og hurtig at finde. Derfor skal et nødstop altid være rødt med gul baggrund.

Til en område-stop-knap skal der i henhold til EN 60204-1:2019, 10.2 Betjeningselementer fortrinsvis anvendes farven SORT, GRÅ eller HVID. Den må under ingen omstændigheder have samme farve som en nødstopknap.

Supplerende bemærkning:
I henhold til DIN EN 60204-1:2019, afsnit 9.2.3 STOP, er det fastlagt, at STOP-funktioner skal fastlægges på grundlag af risikovurderingen og maskinens funktionskrav.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?