Driftssikkerhed

Må en halvautomatisk drejebænk under gulvniveau udføre bearbejdningen uden opsyn? Eller findes der en retningslinje for, i hvor stor afstand operatøren skal befinde sig i forhold til maskinen?

For maskiner, der er markedsført fra 1995, gælder maskindirektivet. Maskindirektivet regulerer kravene til en maskine.
Bl.a. kræves der en risikovurdering af maskinen.
I risikovurderingen skal man f.eks. angive de farer, der udgår fra maskinen med risikoreducerende foranstaltninger, samt maskinens grænser og dens tilsigtede brug.
På grundlag af denne vurdering udledes kravene til maskinens anvendelsesmiljø, og om det er nødvendigt med en operatør på stedet.

Maskiner, der er markedsført før 1995, skal som minimum opfylde bilag 1 i den tyske driftssikkerhedsforordning.
Bilag 1 regulerer minimumsforskrifterne for arbejdsudstyr.