I henhold til den tyske driftssikkerhedsforordning (BetrSichV) (bilag 1 nr. 2.5) kan der til dels ikke anvendes gennemgående indhegninger til beskyttelse mod udslyngede dele på grund af emner, der kun kan håndteres af en kran, når der er tale om store maskiner og anlæg, der kan betrædes.
Ved udformning af beskyttelseskonceptet for maskinsikkerhed skal der som regel medregnes tilstrækkelig bevægelsesfrihed for operatøren til klargøring og indstilling af maskinen (i kombination med reducerede hastigheder og omdrejningstal). Derudover skal der ved hjælp af energiberegning tages hensyn til afstanden i forbindelse med risikoen for udslyngning af dele. Resultatet er et "halvlukket" beskyttelseskoncept. I dette beskyttelseskoncept har organisationen og de personlige værnemidler en afgørende rolle.
Her skal der også tages hensyn til de tyske tekniske regler for driftssikkerhed (TRBS) 2111 del 1 og del 2.