Er det korrekt, at der ikke skal træffes yderligere sikkerhedsforanstaltninger (beskyttelsesbarriere med lysgitter, kontaktlister) mod fastklemning pga. den ned- eller opadgående last, hvis en manuelt betjent kasseløfter har en lav løftehastighed (grænseværdi 2 m/min)? Findes der en C-standard om dette (f.eks. DIN 1570 for løfteborde)?
Generelt skal der udarbejdes en risikovurdering for liften. Liften skal derefter fremstilles og sikres ud fra denne risikovurdering.
Hvis liften er omfattet af kravene i EN 1570-1, skal denne standard anvendes.
Yderligere oplysninger: