Baggrund i standarder
I henhold til EN 619 gælder følgende:
- Hvis højden på en transportør til kontinuerlig transport er min. 1 m, og denne selv anvendes som forhindring, skal den fastgøres på gulvet, og åbningerne under transportøren skal lukkes.
- Hvis det må forventes, at transportøren til kontinuerlig transport kan anvendes som adgang til et farligt område, skal adgangen vanskeliggøres i overensstemmelse med risikovurderingen.
I så fald skal EN ISO 13857 anvendes.
I henhold til EN ISO 13857 gælder følgende:
Som fodnote gøres der i EN ISO 13857 i tabellerne (overrækning) opmærksom på følgende forhold.
- Der tages ikke hensyn til konstruktioner på under en meter, fordi disse ikke hindrer adgangen tilstrækkeligt.
- Konstruktioner under 1,4 m bør ikke anvendes uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger.
Resultat:
Hvis man må forvente, at transportøren til kontinuerlig transport anvendes som adgang til det farlige sted, skal dette sted tages med i risikovurderingen. Her skal der så træffes yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med tretrinsplanen (rækkefølgen skal overholdes)
1. Konstruktionsmæssigt
2. Teknisk
3. Brugerinformation
Foranstaltningerne kan være følgende:
– Afdækninger/beskyttelsesbarriere
– Indgangstunnel
– Lysbomme/lysgitre
Dette afhænger dog af den pågældende applikation. Maskinens arbejdsopgave skal være sikret.