I henhold til maskindirektivet 2006/42/EF har enhver producent af en maskine/et anlæg pligt til at udarbejde en risikovurdering i overensstemmelse med bilag I i maskindirektivet. Risikovurderingen er en del af den mekaniske dokumentation til enhver maskine/ethvert anlæg og også til en delmaskine i henhold til definitionen i maskindirektivet. Den tekniske dokumentation skal altid være til rådighed hos producenten, så den om nødvendigt på forlangende hurtigt kan forelægges en ansvarlig myndighed.
Alligevel er risikovurderingen ikke en del af leveringsomfanget i maskinproducentens tekniske dokumentation. Levering af risikovurderingen kan og bør aftales kontraktligt.