Her finder du spørgsmål og svar om emnerne maskinsikkerhed, driftssikkerhedsforordning, direktiver og standarder. Eller udnyt vores eksperters faglige viden, og stil dem dit individuelle spørgsmål.
OSS: Jura og standarder
Leder du efter svar om maskinsikkerhed?

OSS-oversigt: Jura og standarder
Kategori
Nulstil filter
- EF-overensstemmelseserklæringen kræver, at der skal være en dokumentationsrepræsentant. Skal denne være ansat i produktionsvirksomheden?
- Hvor finder jeg den aktuelle vejledning for anvendelse af maskindirektivet, og til hvem henvender denne sig konkret?
- Findes der standardiserede kontrolfrister for maskiner?
- Har en maskinproducent pligt til at bruge standarder?
- Til udlæsning af status for beskyttelsesdørene er der indbygget PSENmag2.1p-21 – en PSEN pr. beskyttelsesdør på en PNOZmulti m1p (via impulsudgange). Hvordan overføres PSEN nu til SISTEMA?
- Til hvilket sprog skal driftsvejledningen oversættes, når der er tale om datterselskaber i udlandet?
- Må en maskine, der er bygget før 1995 og derfor ikke har nogen CE-mærkning, uden videre videresælges? Hvilke dokumenter skal i så fald medfølge?
- Med hvilket Performance Level skal en maskines nødstop udføres, hvis alle risici er sikret med faste beskyttelsesafskærmninger?
- Må en tokanals-beskyttelsesdør serieforbindes med et tokanals nødstop til PNOZ e1p?
- Hvem har ansvaret ved CE-certificering af en maskine?
- Er det tilladt, at maskinen og styreskabet i et anlæg har hver deres CE-mærkning?
- Er det nødvendigt med en opdatering til det aktuelle tekniske niveau i forbindelse med brugte maskiner?
- Skal der foretages endnu en vurdering på stedet i styreskabet, når en beskyttelsesdør har en to-kanals-aflåsning inkl. vurdering på stedet?
- Hvordan tester jeg f.eks. et PNOZ i henhold til den tyske driftssikkerhedsforordning? Er det tilstrækkeligt at udløse nødstopfunktionen via en nødstop-kontakt og kontrollere, om PNOZ-relæet afbrydes?
- Hvad er det russiske maskindirektiv, og påvirker det andre markeder?
- Hvad er forskellen på type A-, B- og C-standarder?
- Hvilke standarder anvendes i forbindelse med udførelse af vedligeholdelsesarbejde ved hjælp af reparationsvejledninger?
- Skal overensstemmelses-/inkorporeringserklæringen være en del af driftsvejledningen?
- Har producenten af en maskine/et anlæg pligt til at levere risikovurderingen til sine kunder?
- Er det korrekt, at der ikke skal træffes yderligere sikkerhedsforanstaltninger mod fastklemning, hvis en manuelt betjent kasseløfter har en lav løftehastighed?
- Der skal indbygges en nødstopknap på en maskine (produktionsår 1991) uden CE-mærkning. Skal der udarbejdes en overensstemmelseserklæring her?
- Skal nødstoppet på en maskine fra produktionsår 2005 nu have ændret mærkning til nødstandsning?
- Hvordan skal en EF-overensstemmelseserklæring se ud (layout)?
- Er muting-lampen absolut nødvendig? Under hvilke forudsætninger kan den undværes?
- Kan jeg markedsføre en maskine uden driftsvejledning, hvis driftsvejledningen efterleveres på et senere tidspunkt?
- Hvad forstår man ved samlinger af maskiner?
- Må en driftsvejledning indeholde henvisninger til andre vejledninger?
- Må en halvautomatisk drejebænk under gulvniveau udføre bearbejdningen uden opsyn? Eller findes der en retningslinje for, i hvor stor afstand operatøren skal befinde sig i forhold til maskinen?
- Hører personlige værnemidler med til arbejdsudstyret i henhold til den tyske driftssikkerhedsforordning?
- Findes der en standard, hvor der står, hvor høj den reducerede hastighed f.eks. må være på transportbånd, hvis transportbåndet ikke er indkapslet?
- Er der mulighed for at få tilsendt de nyeste svar fra vidensdatabasen f.eks. via RSS-feed eller elektronisk nyhedsbrev?
- Skal en EF-overensstemmelseserklæring altid underskrives?
- Hvilke kvalifikationer kræves der for at få titlen Certified Machinery Safety Expert?
- Har man i en driftsvejledning pligt til at anvende de samme farver til symboler etc., som man har anvendt på maskinen?
- Findes der en begrænsning i maskindirektivet om, at nødstop-knapper ikke må være udført som paddehatteknapper?
- Hvilke sikkerhedskrav er gældende ved fjernservice på maskiner?
- Angives der ved PNOZ x1 et kontrolinterval, hvormed man skal kontrollere relæets sikkerhedsfunktion?
- Hvornår skal overensstemmelseserklæringen overgives til en kunde?
- Er der mulighed for at få tilsendt de nyeste svar fra vidensdatabasen f.eks. via RSS-feed eller elektronisk nyhedsbrev?
- Hvornår træder den nye standard ISO 17305 i kraft, og hvad indeholder den?
- Må en maskine med manuel arbejdsplads, hvor der ilægges dele, og beskyttelsesdøren derefter lukkes og tilholdes, automatisk starte igen, eller skal starten udløses manuelt?
- Med hvilke tidsintervaller skal berøringsløst beskyttelsesudstyr kontrolleres?
- Skal en arbejdsgiver kontrollere den viden, som kompetente personer har?
- Hvornår skal der udarbejdes/leveres en driftsvejledning?
- Skal en gammel maskine (produktionsår 1980) CE-certificeres i overensstemmelse med maskindirektivet efter retrofit (modernisering)?
- Skal reservedele, som skal bruges af producenten til en ældre maskine, opfylde kravene i det aktuelle maskindirektiv?
- Hvad ændrer sig med den "nye" standard EN ISO 12100?
- Skal en driftstypevælger anvendes sikkert?
- Hvilken farve skal en nødstopknap have, som dækker et bestemt område?
- Skal der altid monteres en nødstop-styreenhed i nye anlæg, eller kan der også bruges en "kontaktor-variant"?
- Hvad er en kompetent person?
- Hvornår er anvendelse af permanent fastgjorte fastgørelsesmidler foreskrevet?
- Hvilken standard gælder for besværliggørelse af adgang til farlige områder ved hjælp af overklatring?
- Hvem er ansvarlig for udarbejdelsen af en driftsvejledning?
- Hvilken dokumentation skal en ekstern producent af styreskabe levere til maskinproducenten? Betragtes styreskabet allerede som en delmaskine? Er det nødvendigt med en producent- eller en inkorporeringserklæring?
- Der skal indbygges en nødstopknap i en maskine (produktionsår 1989). Skal maskinen nu CE-certificeres?
- Skal ændringer på en maskine også dokumenteres, hvis der ikke er tale om en væsentlig ændring i henhold til den tyske produktsikkerhedslov (ProdSG)?
- Skal en maskine, som har været i produktion i længere tid, ændres, således at den er i overensstemmelse med det nye maskindirektiv?
- EN 619 viser en transportstrækning med et ikke-beskyttet område i et beskyttet område (beskyttelsesbarriere). Må en sådan transportstrækning ikke længere betrædes fra et transportniveau >/= 1000 mm? Kræves der ikke en ekstra sikring her?
- Ny CE-certificering efter flytning af en maskine fra Slovakiet til Bulgarien?
- Er der mulighed for at få tilsendt de nyeste svar fra vidensdatabasen f.eks. via RSS-feed eller elektronisk nyhedsbrev?
- Kan man i forbindelse med en enhed, der i henhold til EN ISO 954-1 har funktionen "sikkert stop" i kategori 3, gå ud fra, at det i henhold til EN ISO 13849-1 er en gennemprøvet komponent med en MTTFd-værdi på 50 år?
- Kan en robot i en beskyttelsesbarriere sikres med en sikkerhedsdør, der åbnes indad?
- Hvordan fordeles ansvarsområderne, hvis en maskinproducent køber en elektrokonstruktion hos en underleverandør?
- Hvem er repræsentant i henhold til maskindirektivet?
- Findes der en standardiseret værdi for menneskets reaktionstid?
- Med hvilke tidsintervaller skal sikkerhedslysbomme kontrolleres? Findes der kilder eller trykte formularer?
- Hvordan adskiller en "let personskade" sig fra en "alvorlig personskade" i forbindelse med en risikovurdering?
- Hvad er koden til eksempelprojekterne i PNOZmulti Configurator?
- Må det "sikre" signal føres fra en Pilz-analyseenhed til en PLC (LOGO) for her at frigive betjeninger, eller skal der også være en kontakt efter PLC'en?
- Hvilke sikkerhedsanordninger må sættes ud af kraft i forbindelse med idrifttagningen?
- Hvornår skal man udføre en tvangsdynamisering?
- Bliver CE-mærkningen ugyldig, hvis personen, som har underskrevet mærkningen, forlader virksomheden?
- Opfylder PNOZ-modulerne til 230 V-driftsspænding betingelserne for PELV i henhold til EN 50178 for start- og indgangskredsene? Hvor er det dokumenteret?
- En eksisterende allerede CE-certificeret maskine skal [...] sammenbygges [...] med en ny delmaskine. Skal den nye [...] maskine underkastes en ny CE-certificering?
- Latinamerikansk kunde/nordamerikansk producent: Hvem er den markedsførende part, hvis producenten leverer maskinen direkte til bestemmelsesstedet i den Europæiske Union?
- Hvordan er fremgangsmåden, hvis trykbærende udstyr i kategori III skal indbygges som funktionsenhed i en maskine i henhold til maskindirektivet? Hvordan skal overensstemmelsesprocessen gennemføres?
- Hvilket beskyttelseskoncept skal anvendes i forbindelse med store bearbejdningscentre?
- Hvilket driftsmiddelsymbol er korrekt for et sikkerhedsrelæ (f.eks. PNOZ) til en nødstopknap-applikation i henhold til EN 81346?
- Hvad skal vi være opmærksomme på i forbindelse med sikkerhedskomponenter (scannere, lysbomme osv.), som blev markedsført før 2009 og ligger på lager hos os? Kan vi altid bruge dem igen?
- Har en elektrokonstruktør et medansvar, hvis hans firma ikke anvender eller har til hensigt at anvende de nye sikkerhedsstandarder, eller kan han unddrage sig dette ansvar ved hjælp af sin arbejdsgivers underskrift. Eller skal han nægte at udføre arbejdet, hvis han ikke får de nødvendige informationer om kravet om risikominimering og evt. kun mundtlig information som "Vi bygger i overensstemmelse med kategori 2 som altid"?
- Samling af maskiner/ansvar for overensstemmelse med direktiver/væsentlig ændring?
- Skal nødstoppet resettes/kvitteres ved hver enkeltmaskine, når et maskinanlægs nødstop aktiveres?
- Hvordan kan starttasten og tasten "Kør til grundstilling" indlæses i PNOZmulti?
- I hvilken standard/forskrift findes der oplysninger om sikring af f.eks. en serviceåbning?
- Kan en- og to-kanals-nødstop anvendes sammen i et anlæg?
- Må der anvendes en manuel nødstop-omgåelse (f.eks. via nøgleafbryder) til et aftageligt manuelt betjeningsmodul? Hvis ja, hvordan skal et sådant kredsløb se ud? Skal der anvendes et kortslutningsstik?
- Hvad skal man være opmærksom på, hvis et anlæg i et defineret tidsrum opbygges af forskellige moduler til forsøgsformål?
- Hvad skal man være opmærksom på, hvis en maskine opstilles på et andet sted (i produktionshallen)?
- Styreskab og maskine har forskellige numre i forbindelse med CE-mærkning. Er dette tilladt?
- Hvilke værdier for funktionel sikkerhed kan antages for en PT100-sensor til beregning af en sikkerhedsfunktion (med PAScal)? Findes der standardiserede værdier for dette som f.eks. for pneumatikkomponenter i den generiske database?
- Hvilke dokumenter skal en producent udlevere til kunden ved levering af en maskine?
- Er styreskabet til en maskine omfattet af DIN EN 61439-1 eller DIN EN 60204-1??
- Kan en maskine uden driftsvejledning markedsføres, hvis driftsvejledningen efterleveres på et senere tidspunkt?
- Skal producenten også gennemføre en risikovurdering af en maskine, som er fremstillet komplet i overensstemmelse med forskrifterne i en harmoniseret C-standard?
- Hvor hurtigt kan man "registrere fare?", og hvor kan man læse mere om dataene?
- Hvordan defineres en "let personskade" og en "alvorlig personskade"?
- Hvilke trin består valideringen af i henhold til EN ISO 13849-2?
- Hvordan er de tekniske regler for driftssikkerhed?
- Hvilken angivelse/standard skal angives i overensstemmelseserklæringen: EN ISO 13849-1:2008 eller EN ISO 13849-1:2008/AC:2009?
- Kan en nødstopknap erstattes af en driftsstopknap?
- Et rensningsanlæg er blevet suppleret med et transportanlæg. Det står ved siden af en presse, der har et nødstopkredsløb. Kan anlægget få et separat nødstopkredsløb?
- Vi ønsker at flytte en maskine inden for EU, som er bygget og certificeret i overensstemmelse med maskindirektivet 98/37/EF. Må denne maskine uden videre sættes i drift igen?
- Er titlen Certified Machinery Safety Expert internationalt anerkendt?
- Hvilke kræfter må komponenter udføre, således at der ikke opstår en alvorlig personskade? Hvor finder jeg disse data?
- Hvis en maskine udstyres med to betjeningspaneler, skal disse så låses gensidigt? Maskinen er maksimalt 3 x 4 m og skal betjenes fra to sider.
- I hvilken TRBS (tyske tekniske regler for driftssikkerhed) forklares/defineres begrebet "kompetent person"?
- Er der mulighed for at få tilsendt de nyeste svar fra vidensdatabasen f.eks. via RSS-feed eller elektronisk nyhedsbrev?
- Hvem er ansvarlig for ombygningernes sikkerhed i forbindelse med ombygninger, som ikke udgør nogen væsentlig ændring?
- Skal alle anvendte harmoniserede standarder angives i EF-overensstemmelseserklæringen, eller er det tilstrækkeligt blot at nævne nogle udvalgte?
- Er det muligt at serieforbinde så mange nødstopknapper som muligt for at forenkle et kredsløb (som er opbygget i overensstemmelse med kategori 4)?
- Konstruktion af robotter: Hvilke standarder skal der tages hensyn til?
- Der udgår ingen fare fra en maskine. Er den så alligevel omfattet af maskindirektivets anvendelsesområde?