Aktuelt kan op til 3 digitale indgange anvendes til omskiftning. For at forhindre kortslutninger osv. må der altid kun være én indgang, som står på 1. Dermed kan der skiftes mellem op til 3 konfigurationer. Ved det maksimale antal zonekonfigurationer kan der ikke anvendes reset/restart og ingen advarselsudgang.
I senere varianter kan der skiftes mellem op til 70 konfigurationer.