Sikkerhedsrelæerne PNOZelog har logiske OG/ELLER-indgange. Disse indgange kan også fravælges via bestykningen.
Det er vigtigt, at kun moduler fra produktgruppen PNOZelog betjener disse logiske indgange med deres udgangssignal fra udgangene 14 eller 24. Selvtesten på FET-udgang 14/24 anvendes på de logiske indgange til igen at registrere en PNOZelog som tilknyttet modul.