Trin 3: Sikring af sikkerhedsbestemmelserne: Maskinproducenten er forpligtet til at overholde de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i henhold til bilag I maskindirektivet. Disse relativt abstrakt formulerede krav konkretiseres ved hjælp af europæiske standarder. EU offentliggør i denne forbindelse lister over harmoniserede standarder. Brugen af disse standarder er frivillig, dog medfører overholdelse af disse standarder en formodning om overensstemmelse med lovgivningen. Dette kan nedbringe bevisførelsen betragteligt, og tidsforbruget til risikovurderingen kan blive væsentligt mindre.
Trin 4: Gennemførelse af risikovurdering: Producenten er forpligtet til at foretage en risikovurdering. Formen og omfanget af risikovurderinger fastsættes principielt ikke i noget direktiv, dog beskriver standarden EN ISO 12100 den generelle fremgangsmåde.
Trin 5: Validering: Valideringen er et af de mest bestemmende trin som følge af overensstemmelsesvurderingsprocessen og som følge deraf overensstemmelseserklæringen. Den er afgørende som bevis for, at alle sikkerhedsbestemmelserne er opfyldt.
Trin 6: Sammensætning af teknisk dokumentation: Den tekniske dokumentation i henhold til maskindirektivet er forholdsvis omfangsrig alt efter produktets kompleksitet. Dokumentationen skal opbevares i mindst ti år fra den dato, hvor produktet blev markedsført, og stilles til rådighed for de ansvarlige nationale myndigheder.
Trin 7: Udstedelse af EU-overensstemmelseserklæring: Med udstedelsen af EU-overensstemmelseserklæringen erklærer producenten, at han i forbindelse med dette produkt har taget hensyn til alle relevante direktiver.
Trin 8: Påsætning af CE-mærkning: Efter udstedelse af EU-overensstemmelseserklæringen må CE-mærket påsættes. CE-mærkningen skal være synlig, læselig og uforgængelig. I den forbindelse er det vigtigt, at CE-mærkningen tydeligt adskiller sig fra andre CE-mærker, f.eks. på komponenter. For at undgå forveksling med andre mærker anbefales det, at CE-mærkningen for hele maskinen anbringes på maskinens typeskilt, som også skal indeholde producentens navn og adresse.