Danmark | dansk

CE-mærkning

Hvis en maskine udstyres med to betjeningspaneler, skal disse så låses gensidigt? Maskinen er maksimalt 3 x 4 m og skal betjenes fra to sider.

Grundlæggende skal det her være sikret, at der ikke kan opstå en usikker tilstand på grund af en overlapning af betjeningskommandoer.

- driftstypevalg.
- udløsning af maskinbevægelser

Den enkleste variant til at sikre dette er gensidig låsning. Det betyder, at det altid kun er det aktiverede panel, der har betjeningssuverænitet. Der skal være installeret nødstop-indstillingsanordninger, som altid er aktive, ved begge paneler.