Danmark | dansk

Sikkerhedsteknisk udstyr

I hvilken standard/forskrift findes der oplysninger om sikring af f.eks. en serviceåbning?

Spørgsmål: Er det tilstrækkeligt at udstyre en serviceåbning med en forskruning (sekskant), eller skal der også indbygges et beskyttelsesgitter?

Svar: Det afhænger af risikovurderingen, om serviceåbningen eller servicedøren skal sikres med en sikkerheds-beskyttelsesdørsknap eller ved hjælp af konstruktionen.
Det skal afklares under forarbejdet, hvor ofte serviceåbningen eller -døren skal åbnes, hvilke farer der foreligger, og om det er muligt at implementere en konstruktionsmæssig løsning.
Når disse spørgsmål er afklaret, kan sikringstypen defineres.

Den konstruktionsmæssige sikring skal udføres således, at den kun kan åbnes med et særligt værktøj, og der ikke herved opstår yderligere risici.

Ved en løsning med sikkerhedskomponenter skal følgende spørgsmål afklares:
- Hvilket PL?
- Har den farebringende bevægelse efterløb?
- etc.

I forbindelse med risikovurderingen skal maskindirektivet 2006/42/EF samt DIN EN ISO 12100 følges.

Følgende standarder kan tages i betragtning i forbindelse med serviceåbningen og -døren:

DIN EN ISO 14119
DIN EN 953