Danmark | dansk

Sikkerhedsteknisk udstyr

Hvor hurtigt kan man "registrere fare?", og hvor kan man læse mere om dataene?

Der findes ingen standardiseret hastighed, hvor man med sikkerhed kan gå ud fra, at den fare, der udgår fra hastigheden, altid kan registreres rettidigt.

Der findes dog nogle grænseværdier, f.eks. i VDI 2854, som angiver, at en hastighed ved farebringende bevægelser uden steder med risiko for fastklemning eller overskæring skal være begrænset til 15 m/min. Ved farebringende bevægelser på steder med risiko for fastklemning eller overskæring må 2 m/min ikke overskrides.

Bemærk: Disse værdier kan være fastlagt af andre type-C-standarder og kræver derfor en kontrol i det enkelte tilfælde.