Danmark | dansk

Viden om standarder

Hvilke trin består valideringen af i henhold til EN ISO 13849-2?

Spørgsmål: Vedrørende validering af sikkerhedsfunktioner, der opfylder standarderne: I ISO 13849-2 angives der forskellige metoder som analyse, kontrol, verificering og validering. Hvordan kan man udlede en struktur af dette, således at resultatet er en korrekt validering? Er det korrekt, at der slet ikke findes en validering "som sådan", men at det snarere er helheden af aktiviteter som kontrol, analyse, funktionstest osv., der struktureret udført og dokumenteret udgør valideringen?

Svar: Valideringen i overensstemmelse med EN ISO 13849-2 består af forskellige trin, som afhænger af applikationens kompleksitet. Med til valideringen hører således den kvantitative dokumentation af sikkerhedsfunktionerne (verificering af Performance Level), funktionstestene samt andre funktionsanalyser og tests – samt også dokumentationen af disse.
Valideringen er altså, som det forklares i spørgsmålet, helheden af de forskellige analyse- og funktionstesttrin inklusive komplet dokumentation.