Danmark | dansk

Sikkerhedsteknisk udstyr

Er det muligt at serieforbinde så mange nødstopknapper som muligt for at forenkle et kredsløb (som er opbygget i overensstemmelse med kategori 4)?

I arkitekturen i kategori 4 er serieforbindelse af nødstopknapper tilladt, fordi
nødstoppet kun er en sekundær beskyttelsesanordning.

Man går ud fra at nødstoppet kun aktiveres i farlige situationer – og i så fald kun via én nødstopknap.
I forbindelse med risikovurderingen i henhold til driftssikkerhedsforordningen skal den driftsansvarlige fastlægge, med hvilke intervaller og hvordan sikkerhedsfunktionerne skal kontrolleres.

Hvor ligger grænsen her?
Grænsen skal findes i det krævede Performance Level. Det skyldes, at det samlede resultat forringes på grund af serieforbindelsen af flere sikkerhedskomponenter. Hvis du med serieforbindelse af nødstopknapperne når op på det krævede PL, har antallet ikke noget at sige.

Betragtes hver kontakt som SRP/CS i henhold til standarden EN ISO 13849?
Set fra det sikkerhedsmæssige synspunkt kan du serieforbinde alle nødstopkontakter, dvs. at du kun skal oprette en SRP/CS.
Dog kan PL på grund af serieforbindelsen blive forringet, som beskrevet ovenfor, og dermed kan det være muligt at oprette flere SRP/CS.