Danmark | dansk

CE-mærkning

Skal en gammel maskine (produktionsår 1980) CE-certificeres i overensstemmelse med maskindirektivet efter retrofit (modernisering)?

For at garantere maskinsikkerheden skal det først vurderes, om der med udførelsen af retrofit er tale om en væsentlig ændring af maskiner. Normalt optimeres og moderniseres maskinen med hensyn til sin produktivitet, tilgængelighed og sikkerhed. Hvis det er tilfældet, kan man ikke tale om en væsentlig ændring af maskiner. Det er altså ikke obligatorisk med en CE-mærkning af maskinen.

Er maskinsikkerheden garanteret ved en effektforøgelse?
Alligevel kan man ikke sige generelt, at retrofit ikke er en væsentlig ændring af maskiner. Hvis produktiviteten øges, sker der f.eks. næsten altid en (væsentlig) effektforøgelse af maskinen. I dette tilfælde skal det vurderes, om maskinsikkerheden garanteres af de eksisterende beskyttelsesforanstaltninger ved en effektforøgelse. Hvis det ikke er tilfældet, kan der være tale om en væsentlig ændring af maskiner.

Mindstekrav til maskinsikkerheden
Selvom retrofit ikke medfører en væsentlig ændring af en gammel maskine, skal der overholdes nogle mindstekrav til maskinsikkerheden, som skal være i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau. Dette forhold er en konsekvens af kravene i den tyske driftssikkerhedsforordning (BetrSichV), bilag 1, som er bindende for alle driftsansvarlige for maskiner. Vær opmærksom på dette i forbindelse med retrofit.