Ostfildern, 5. feb. 2019

Pilz på Hannover-messen 2019 i hal 9, stand D17 – automatisering med "Spirit of Safety"

Under mottoet "Vi automatiserer. Sikkert." præsenterer Pilz også i 2019 fra 1. til 5. april innovative automatiseringsløsninger til alle brancher på Hannover-messen. I centrum for messedeltagelsen hos pioneren for sikker automatisering står nyheder fra områderne betjening og overvågning, sikker sensorteknologi, I/O-systemer samt services. Og med i bagagen: Verdens laveste aktuator samt et innovativt, modulopbygget driftstypevælger- og adgangsautorisationssystem.

Andre hovedemner i Hannover er Industrie 4.0 og servicerobotteknologi: De besøgende kan live opleve Pilz Smart Factory, en modulopbygget produktionslinje til fremstilling af produkter i batch-størrelse 1. Pilz Smart Factory er en udvidet version med Pilz-servicerobotteknologi-modulerne og et førerløst transportsystem (FTS) på Pilz-messestanden.

Nu kan du administrere en fusion af Safety og Security i en modulopbygget udgave
Pilz tilbyder en effektiv adgangs- og autorisationsadministration, som både opfylder Safety- og Security-krav samtidig: Med den innovative PITmode-fusion har du for første gang også et modulopbygget system til rådighed. PITmode fusion består af udlæsningsenheden PITreader med RFID-teknologi og integreret webserver samt den sikre udlæsningsenhed Safe Evaluation Unit (SEU). Ved at adskille komponenterne kan PITmode fusion problemfrit integreres i eksisterende betjeningspultes design. På denne måde giver den modulopbyggede variant af driftstypevælgeren nye anvendelsesmuligheder. Endvidere kan udlæsningsenheden PITreader anvendes fleksibelt: Hvis du kun ønsker at regulere adgangsautorisation, kan du gøre det med PITreader som standalone-modul. Derudover er det muligt at implementere gruppebaseret autorisationsadministration med de tilhørende, programmerbare RFID-nøgler. Det gør det enklere for virksomheder med flere, også internationale, afdelinger at tildele og administrere adgangsautorisationer. På den måde kan administrationsarbejdet reduceres betydeligt.

Større fleksibilitet til den nye dimension …
Pilz præsenterer en mere fleksibel og effektiv arealovervågning med Light-, Master- og Slave-varianterne til sikkerheds-laserscanneren PSENscan: Sikkerheds-laserscanneren fra Pilz egner sig nu også til områdesikring af vertikale applikationer som f.eks. adgangssikring. Derudover kan applikationer nu også udformes endnu mere fleksibelt med PSENscan, hvilket minimerer stilstandsperioderne og øger rentabiliteten. PSENscan kan serieforbindes og muliggør indretning af op til 70 konfigurationer, som der kan skiftes imellem, samt samtidig overvågning af op til tre separate zoner.

... og den nye sikkerhedsdimension
De kodede sikkerhedsafbrydere PSENcode giver takket være RFID-transponderteknologi maksimal beskyttelse mod manipulation på minimal plads. Nu tilbyder de endnu en løsning til applikationer med begrænset plads, hvor højden er afgørende. Med en højde på kun 3 mm er den nye PSENcode low profile actuator nemlig i øjeblikket den laveste aktuator i verden. Den kan således anvendes i nye, minimale dimensioner, frem for alt også til anvendelse på plexiglas. Brugerne har takket være denne alsidighed stor frihed, når det gælder maskindesign.

Mestrer Industrie 4.0 med åbenhed
For at sikre dataudvekslingen i netværksforbunden produktion kræves der åbne kommunikationsteknologier, som understøtter den verdensomspændende standard. Pilz tilbyder til dette formål nu IO-Link-mastermodulet PSS u2 ES 4 IOL til Remote-I/O-systemet PSSuniversal 2. Den åbne, i henhold til IEC 61131-9 globalt standardiserede IO-teknologi, understøtter netværksforbundet produktion i overensstemmelse med Industrie 4.0. Brugerne kan gemme deres modulkonfigurationer for sensorer og aktuatorer samt deres proces- og moduldata centralt i mastermodulet PSS u2 ES 4 IOL. Der skal således f.eks. i tilfælde af service eller udskiftning ikke udføres en ny parametrering. Endvidere registreres alle data centralt, hvilket muliggør en hurtigere og enklere diagnose.

Full Service til USA
Når man sælger maskiner til USA, skal man sørge for, at alle krav er opfyldt, således at man senere er sikret et problemfrit forløb for opnåelse af driftstilladelse på maskinens anvendelsessted. Pilz udvider derfor sin verdensomspændende portefølje med international overensstemmelsesvurdering til markedet i USA. På denne måde hjælper Pilz producenter og eksportører – uanset hvilket land de eksporterer fra – med at overholde alle krav lige fra USA-overensstemmelse til godkendelse hos de lokale myndigheder i de enkelte stater. På Hannover-messen 2019 præsenterer eksperten i sikker automatisering for første gang sin nye service "IC USA".

Pilz-datterselskab i Skandinavien
Siden 1997 har Pilz også været repræsenteret i den svenske by Kungsbacka med sit datterselskab Pilz Skandinavien. I partnerlandet for dette års Hannover-messe servicerer Pilz især kunder fra bilbranchen og inden for robotteknologi samt træ- og papirindustrien, men også virksomheder inden for metaludvinding og minedrift. Patrik Frivold, country manager hos Pilz i Sverige: "Emner som Industrie 4.0 og Smart Factory får stadig større betydning for den svenske automatiseringsindustri. Derudover bliver servicerobotteknologi mere og mere interessant; denne teknologi vinder også i Sverige indpas i produktionen."

Pilz udstiller i hal 9 på stand D 17.

Yderligere oplysninger

Under mottoet
Under mottoet

Under mottoet "Vi automatiserer. Sikkert." præsenterer Pilz også i 2019 innovative automatiseringsløsninger til alle brancher på Hannover-messen.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: