Ostfildern, 15. maj 2018

Pilz udvider produktserien inden for området Motion Control med den nye betjeningsterminal PMI 6 primo med styrings-, motion- og CNC-funktion – styr og visualiser drev "primo"!

Et nyt element i løsningspakken Pilz Motion Control (PMC) er betjeningsterminalerne PMI 6 primo, som har PLC-, motion- og CNC-funktion. I anlæg overtager de ikke kun automatiseringen inklusive bevægelsesstyring, men også visualisering og projektering. Dette udstyr giver brugerne mulighed for en mere fleksibel anvendelse, når der er behov for det.

De nye betjeningsterminaler PMI 6 primo giver med deres høje ydelse øget produktionskvalitet og øgede takttal. I kraft af den effektive konfiguration med processor og hukommelse fås en produktiv platform for automatiseringsopgaver: Den store hukommelse gør det muligt også at implementere komplekse applikationer.

Mere modulopbygget…
Med PMI 6 primo kan du styre den komplette maskine eller et komplekst delområde, som reguleres via en forbindelse under en overordnet PLC. Der kan her tilknyttes op til 40 akser ud fra samme princip som en elektronisk hovedaksel. Dette muliggør trinløs omskiftning af gearfaktorerne og kurveskiveskift under en bevægelse eller en takt. Dette udelukker ikke kun slid, men gør det også muligt hurtigere – on the fly – at konfigurere og efterjustere maskinen.

… og mere fleksibelt
PMI 6 primo løser ud over automatiserings- og motion- også CNC-opgaver: Betjeningsterminalen har ikke kun funktionerne "flyvende sav", "afkorter" og "kurveskivefunktioner", men også mange andre, som er enkle at implementere med styringssystemet. Derudover er der også maskinfunktioner som f.eks. "rørfolieposeemballering" til rådighed. Det udvider anvendelsesområderne: Ud over den klassiske maskinautomatisering sørger PMI 6 primo også inden for brancherne emballage og robotteknologi samt ved pick-and-place-applikationer for højere produktionskvalitet.

Drevstyring, der bevarer overblikket
Drevprojekter visualiseres med PMI 6 primo-touchscreens. Du kan vælge mellem 7 tommer, 12 tommer eller 15 tommer. Alle varianter er udstyret med brugervenlig visualisering og er samtidig kompatible med al gængs HMI-software. Dermed forbliver projekteringen effektiv for brugeren.

Assistant hjælper ved alle projekter
PMI Assistant hjælper brugerne med at installere softwarepakker. Du kan bruge den til helt enkelt at implementere projekteringen ved hjælp af tilpassede og forkonfigurerede HMI-pakker. PMI 6 primo er udstyret med soft-PLC i overensstemmelse med IEC 61131, version 3.5. Dermed er alle fordele ved objektorienteret programmering til rådighed. Brugerne nyder godt af hurtig idrifttagning. F.eks. er standardfunktioner som "flyvende sav" allerede gemt som funktionsblok.

Området Motion Control hos Pilz – PMC – er udvidet med betjeningsterminalen PMI 6 primo med PLC-, motion- og CNC-funktion.
Området Motion Control hos Pilz – PMC – er udvidet med betjeningsterminalen PMI 6 primo med PLC-, motion- og CNC-funktion.

Området Motion Control hos Pilz – PMC – er udvidet med betjeningsterminalen PMI 6 primo med PLC-, motion- og CNC-funktion.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: