Danmark | dansk

Ostfildern, 9. apr. 2018

Nye produkter og varianter til det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem fra Pilz – beskyttelsesdørssensoren PSENmlock med serieforbindelse, knap-enheden PITgatebox og flugtvejsoplåsning – systematisk beskyttelse dør for dør!

Det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem fra Pilz indeholder individuelle beskyttelsesdørsløsninger, som er optimalt tilpasset til kravene i forbindelse med mange forskellige applikationer. Brugerne nyder godt af en rentabel serieforbindelse, hurtig diagnose, ekstra betjenings- og knapelementer samt mulighed for at tilvælge flugtvejsoplåsning. Forskellige komponenter kan kombineres, så de passer til applikationen. På denne måde får brugerne en individuel beskyttelsesdørsløsning, der er optimalt tilpasset til den pågældende applikation. En nyhed i beskyttelsesdørssystemet er beskyttelsesdørssensorerne PSENmlock med serieforbindelse og knap-enheden PITgatebox.

Kernen i det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem består af beskyttelsesdørssensorerne PSENslock og PSENmlock. Den første giver sikker stillingsovervågning med procestvangskobling i ét, PSENmlock kan til gengæld takket være sikker låsning og sikker tvangskobling anvendes til person- og procesbeskyttelse op til den højeste sikkerhedskategori.

Verdensnyhed: Intelligent beskyttelsessensor aktiverer enkeltvist
I forbindelse med beskyttelsesdørssensoren PSENmlock til sikker låsning og sikker tvangskobling fås som en nyhed i beskyttelsesdørssystemet også varianten "PSENmlock med serieforbindelse". Med denne kan separate kontakter og døre nu også aktiveres målrettet i kombination med diagnoseløsningen Safety Device Diagnostics (SDD) fra Pilz – helt i overensstemmelse med Industrie 4.0. En dyr, separat ledningsføring i kontaktskabet bortfalder. Dermed giver denne beskyttelsesdørsløsning ikke kun en rentabel serieforbindelse, men også god oppetid takket være den omfattende diagnose. På denne måde kan stilstandsperioderne reduceres betydeligt.

Nu som tilvalgsmulighed i pakken: Fleksibel flugtvejsoplåsning
Som tilbehør, der kan tilvælges til beskyttelsesdørene, fås der nu to nye udførelser af flugtvejsoplåsningen, der kan kombineres med alle variationer af beskyttelsesdørssensoren: PSENml escape release er via en stang forbundet direkte til basismodulet, mens PSENml escape release cordset monteres på PSENmlock via en træk-/trykwire. Sidstnævnte gør det muligt at montere beskyttelsesdørssystemet og flugtvejsoplåsningen forskellige steder. Den er let at installere og kræver kun lidt vedligeholdelse, fordi træk-/trykwiren ikke skal være under spænding. Begge udgaver af flugtvejsoplåsningen som tilvalgsmulighed giver dermed maksimal sikkerhed.

Ny knap-enhed til enkel betjening
Den nye knap-enhed PITgatebox til enkel betjening og aktivering af beskyttelsesdørssensorer er en del af beskyttelsesdørssystemet og afrunder dette. Med knap-enheden kan du styre din maskine eller dit anlæg med kommandoer som Aktivering, Stop og Kvittering. Den robuste betjeningsenhed er takket være det slanke design enkel og hurtig at montere på gængse profilsystemer. Du kan få PITgatebox i forskellige udførelser. Den er med sit robuste hus af trykstøbt zink særdeles modstandsdygtig mod stød, vibration og kollision. Dens smalle hus muliggør pladsbesparende installation. De forkonfigurerede varianter med forskellige kombinationer af trykknapper, nøgleafbrydere og nødstopknapper giver samtidig maksimal fleksibilitet til individuelle applikationer.

Modulopbygget beskyttelsesdørssystem til alle anvendelsesområder
Pakken med beskyttelsesdørssystemet indeholder ud over de to beskyttelsesdørssensorer diverse tilbehør som forskellige flugtvejsoplåsninger og dørgrebstyper til sidehængte døre og skydedøre. Systemet fuldendes af en knap-enhed, som kan anvendes sammen med begge beskyttelsesdørssensorer. I samspil med diagnoseløsningen Safety Device Diagnostics (SDD) og i forbindelse med styringsteknik fra Pilz fås der en rentabel, komplet løsning til beskyttelsesdøre.

Pilz udstiller i hal 9 på stand D 17.

Her finder du yderligere oplysninger om vores messedeltagelse

Her finder du yderligere oplysninger om det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem

Serien af beskyttelsesdørssystemer PSENmlock til sikker låsning og sikker tvangskobling indeholder som en nyhed også en variant til serieforbindelse.

Serien af beskyttelsesdørssystemer PSENmlock til sikker låsning og sikker tvangskobling indeholder som en nyhed også en variant til serieforbindelse.

Serien af beskyttelsesdørssystemer PSENmlock til sikker låsning og sikker tvangskobling indeholder som en nyhed også en variant til serieforbindelse.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: