Danmark | dansk

Ostfildern, 10. apr. 2017

Det nye kraft- og trykmålesystem PROBms sørger for menneske-robot-samarbejdets sikkerhed i overensstemmelse med standarderne – sikker leje til menneske-robot-samarbejde!

Med det nye kraft- og trykmålesystem PROBms på lejebasis tilbyder Pilz nu en komplet pakke til validering af menneske-robot-samarbejde i overensstemmelse med ISO/TS 15066. På denne måde kan de grænseværdier for robotbevægelsens kraft og tryk, som foreskrives af ISO/TS, nu måles nøjagtigt med PROBms og dermed valideres. Brugersoftware og et produktkursus fuldender den komplette pakke. Det verdensomspændende lejekoncept sørger for, at brugerne altid anvender et aktuelt målesystem. PROBms sørger på denne måde for, at menneske-robot-samarbejdsapplikationer får større produktivitet og sikkerhed.

PROBms egner sig til alle applikationer med menneske-robot-samarbejde i henhold til ISO/TS 15066, hvor menneske og robot deler et arbejdsområde. Hertil hører f.eks. pick-&-place-applikationer i bil- og elektroindustrien.

Lej i stedet for at købe, og få endnu større sikkerhed
Kraft- og trykmålesystemet PROBms fås på lejebasis hos Pilz over hele verden. Med i lejekonceptet er vedligeholdelse, kalibrering og regelmæssige opdateringer, således at brugerne altid har et funktionsdygtigt og teknisk aktuelt målesystem til rådighed. På denne måde kan kunden selv udføre de nye målinger, som er nødvendige ved ændring af menneske-robot-samarbejdsprocessen. Det øger robotapplikationernes tilgængelighed og dermed også sådanne applikationers produktivitet.

Komplet pakke til sikkert menneske-robot-samarbejde, der dækker alle behov
Kraft- og trykmålesystemet PROBms indeholder ud over det egentlige måleapparat PROBmdf de nødvendige trykfølsomme film, scanneren, ni fjedre med forskellige fjederkraftkonstanter til efterjustering af de forskellige områder af kroppen samt softwaren til betjening af måleapparatet og protokollering af målingerne. Sættet omfatter derudover et 1-dags-produktkursus og en omfattende after sales-pakke med vedligeholdelse, kalibrering og løbende softwareopdateringer.

"Sammenstød" i overensstemmelse med standarderne med PROBms
Den tekniske specifikation ISO/TS 15066 foreskriver en måling af robotbevægelsens kraft og tryk ved menneske-robot-samarbejde.
Her oplyser den tekniske specifikation de forskellige grænseværdier for kollision mellem menneske og maskine for hver enkelt del af kroppen. Hvis applikationen ved møde mellem menneske og robot bliver inden for disse grænser, er den i overensstemmelse med standarden. Med det nye kraft- og trykmålesystem kan disse værdier nu for første gang registreres nøjagtigt og i overensstemmelse med industriens krav, således at der kan tages hensyn til dem ved indstilling af menneske-robot-samarbejdsapplikationer. Dette øger sikkerheden for sådanne applikationers operatører betydeligt.
Pilz udstiller i hal 9 på stand D17. Yderligere informationer om Pilz's messeoptræden på adressen: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Det nye kraft- og trykmålesystem PROBms fra Pilz anvendes til dokumentation af sikkerhedskravenes overensstemmelse med de gældende standarder for menneske-robot-samarbejde, her i overensstemmelse med ISO/TS 15066.
Det nye kraft- og trykmålesystem PROBms fra Pilz anvendes til dokumentation af sikkerhedskravenes overensstemmelse med de gældende standarder for menneske-robot-samarbejde, her i overensstemmelse med ISO/TS 15066.

Det nye kraft- og trykmålesystem PROBms fra Pilz anvendes til dokumentation af sikkerhedskravenes overensstemmelse med de gældende standarder for menneske-robot-samarbejde, her i overensstemmelse med ISO/TS 15066.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: