Danmark | dansk

Ostfildern, 23. feb. 2017

Pilz præsenterer den nye serie af nødstopknapper PITestop active – omskift smart – spar energi

Med PITestop active præsenterer Pilz for første gang en ny serie af nødstopknapper, der kan aktiveres elektrisk. De signalerer ved hjælp af belysning, om de er aktive eller ej. Sådan sørger du for mere fleksibilitet og modularisering helt i overensstemmelse med Industrie 4.0. Brugerne nyder derudover også godt af besparelser inden for energiomkostninger: Nu behøver det komplette anlæg nemlig ikke at være tilsluttet strøm for at bevare nødstopfunktionen.

PITestop active giver fordele for anlæg og maskinparker, hvor dele af anlæggene flyttes: Maskindelene kan med PITestop active alt efter behov på en sikker måde aktiveres eller deaktiveres i overensstemmelse med ISO 13850. I samspil med styringssystemerne PNOZmulti fra Pilz, der allerede understøtter modulopbygning af anlæg, er det enkelt at implementere fleksible sikkerhedskoncepter, som især kræves af Smart Factory. PITestop active er til rådighed i forskellige varianter til ind- og påbygning på maskinen: Indbygningsvarianten med kapslingsklasse IP65 og påbygningsvarianten med M12-tilslutning.

Mere frihed til udformning
PITestop active kan aktiveres elektrisk og er derudover integreret i sikkerhedskredsen. Nødstoppet skal derudover ikke længere omskiftes til inaktiv tilstand manuelt. På denne måde kan du spare tid. Ligeledes skal mobile betjeningspaneler ikke længere opbevares sikkert, men blot deaktiveres, hvilket øger sikkerheden. Maskinparken kan med PITestop active også udformes mere fleksibelt, og driftstypen kan skiftes hurtigere ved forbundne maskiner: Lige fra halvautomatisk drift med mange enkeltmoduler til fuldautomatisk drift, hvor hvert enkelt nødstop påvirker hele kæden.

Smart lysende nødstop
Anlægsmoduler kan fra- og tilkobles: På denne måde kan inaktive maskindele frakobles udgifts- og energibesparende – uden ekstra tildækning af inaktive nødstopknapper. Derudover er der i nødstilfælde mulighed for en hurtig og entydig tilknytning, fordi PITestop active efter aktivering viser denne tilstand ved at blinke permanent. Dette fremskynder genoptagelsen af maskinernes og anlæggenes drift og øger således deres tilgængelighed.

Sikkert nødstop i overensstemmelse med maskindirektivet
PITestop active opfylder kravene i den reviderede standard ISO 13850: Maskindirektivet stiller især høje krav til nødstopknappens tydelighed og tilgængelighed på en maskine. Tidligere skulle et inaktivt nødstop tildækkes for at udelukke forveksling i tilfælde af fare. I praksis kunne det være vanskeligt at implementere. Nu giver den reviderede ISO 13850 nye muligheder for udformning. Denne standard definerer nu for første gang, at der også for nødstopknapper er defineret en tredje tilstand, "inaktiv". Den sikkert overvågede belysning vha. nødstopknapper muliggør nu en sikker aktivering.

Yderligere oplysninger om produktet finder du under: https://www.pilz.com/de-INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-Halt-Taster

Med PITestop active præsenterer Pilz for første gang en ny serie af nødstopknapper, der kan aktiveres elektrisk. De signalerer ved hjælp af belysning, om de er aktive eller ej. Foto: Pilz GmbH & Co. KG

Med PITestop active præsenterer Pilz for første gang en ny serie af nødstopknapper, der kan aktiveres elektrisk. De signalerer ved hjælp af belysning, om de er aktive eller ej.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: