Danmark | dansk

Ostfildern, 29. sep. 2016

Pilz tilbyder som noget nyt stand-alone Motion Control-styring – mere bevægelses-power!

Med PMCprimo MC tilbyder Pilz nu en ny stand-alone Motion Controller-løsning. Med 1,3 GHz-processoren stiller PMCprimo MC en meget høj ydelse til rådighed, der sørger for større produktivitet og højere proceskvalitet. Den skalerbare Motion Controller-løsning kan nu også anvendes i mere komplekse maskiner og anlæg på grund af sin øgede ydelse.

På den ene side kan der nu implementeres større programmer med samme cyklustid, og på den anden side kan der med den samme programstørrelse implementeres kortere cyklustider. På denne måde sørger PMCprimo MC med sin ekstra ydelse ikke kun for anlægs større produktivitet, men også for højere proceskvalitet. Takket være Soft PLC i overensstemmelse med EN/IEC 61131 tillader styringssystemet også hurtig idrifttagning.

Åbent, fleksibelt og prisbilligt
PMCprimo MC understøtter allerede i dag forskellige kommunikationsinterfaces som f.eks. Modbus TCP, CANopen og Profibus DP-S: Motion Controlleren har tre signalgiverindgange til signalgivere for absolutte værdier og inkrementer. Med disse kan master-signalgiverfunktion og positionsreguleringer implementeres. Der er et USB-interface til rådighed til datasikring. På denne måde er anvendelse inden for yderst forskellige automatiseringsområder mulig, hvilket gør PMCprimo MC til en fleksibel Motion Controller-løsning.
Hertil kommer 16 digitale ind- og udgange, således at stand-alone-controlleren PMCprimo MC har I/O-interfaces til et stort antal applikationer. Dermed er den kompakte controller PMCprimo MC en prisbillig styringsløsning til applikationer med mange drev.

Prima PMCprimo!
Styringssystemerne PMCprimo fra Pilz har PLC- og Motion-funktionalitet. PMCprimo overtager automatiseringen inklusive bevægelsesstyring i et anlæg for flere rumligt adskilte – men synkront regulerede – servoakser. Der kan implementeres komplette applikationer i alle drevmiljøer som f.eks. Pick and Place-applikationer, der består af en PLC's styringsfunktioner og Motion Control-funktionerne.
Det nye stand-alone Motion Control-styringssystem PMCprimo MC supplerer som åbent, eksternt styringssystem det drevintegrerede styringssystem PMCprimo C.

Yderligere oplysninger om PMC finder du under:
https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00107002297009/PMCprimo-Motion-Control-Steuerungssysteme
 

Med PMCprimo MC tilbyder Pilz en ny, ekstern controller-løsning, der på grund af sin øgede ydelse nu også kan anvendes i mere komplekse maskiner og anlæg.
Mit PMCprimo MC bietet Pilz eine neue externe Controller-Lösung, die durch ihre erhöhte Performance auch in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen kann.

Mit PMCprimo MC bietet Pilz eine neue externe Controller-Lösung, die durch ihre erhöhte Performance auch in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen kann.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: