Danmark | dansk

Ostfildern, 6. apr. 2016

De nye lysgitre PSENopt II fra Pilz til applikationer op til PL d – den helt rigtige type!

Automatiseringsvirksomheden Pilz præsenterer med de første lysgitre af type 3 en verdensnyhed inden for dette område: Nu muliggør de nye lysgitre PSENopt II applikationer i sikkerhedskategorien Performance Level d (PL d). Den nye lysgitter-type lukker dermed "typehullet" i den reviderede udgave IEC 61496-1. Med PSENopt II er det ikke længere nødvendigt at vælge type 4, når PL d er påkrævet. Det vil sige, at du med de nye lysgitre kan vælge det niveau, der passer helt nøjagtigt til sikkerhedskravet. Det reducerer i sidste ende omkostningerne, fordi du ikke behøver at overdimensionere.

Standarden IEC/EN 61496 for lysbomme, lystæpper og lysgitre definerer kun typerne 2 og 4: Efter ændringen af standarden må type 2-lysgitre kun anvendes i applikationer med Performance Level c, og type 4-lysgitre må fortsat anvendes til Performance Level e. Type 3 er knyttet til Performance Level d og var tidligere ikke til rådighed som produkt. Derfor var brugerne nødt til konkret at vælge type 4, når de skulle opfylde sikkerhedskravet PL d.

Beskyttelse mod stød …
De nye lysgitre fra Pilz egner sig især til manuelle arbejdspladser, tilførsel/bortskaffelse af materiale samt til materialehåndtering i robotapplikationer.
Med deres høje stødbestandighed på 50g er de optimalt egnede til barske industrimiljøer. Dermed giver PSENopt II ikke kun øget fleksibilitet, hvad angår anvendelsesstedet, men reducerer også maskinernes stilstandsperioder.

… og lang tids stilstand
PSENopt II giver ud over håndbeskyttelse som lysgitter af type 3 også fingerbeskyttelse op til PL d. Lysgitrene arbejder med gennemgående enkeltstråler, der komplet udelukker de såkaldte "dødzoner". På denne måde kan lysbommene rykke tættere på applikationen. Takket være fraværet af dødzoner sparer brugerne plads i applikationen.
Samtidig øger lysgitrene den tid, applikationen er til rådighed: Alle væsentlige årsager og systemdefekter, som fremkalder maskinstop, kan analyseres hurtigt og enkelt ved hjælp af LED'er. Det minimerer stilstandsperioderne.

Hurtig og økonomisk beskyttelse
Lysgitret PSENopt II er derudover fleksibelt at anvende og enkelt at installere med den tilhørende monteringshjælp. Med deres 5-polede tilslutning kan de tilsluttes direkte til den decentrale periferi PDP67. Dermed reduceres arbejdet med idrifttagning.
I forbindelse med styringsteknik fra Pilz er lysgitrene PSENopt II en sikker og økonomisk komplet løsning til alle brancher og anvendelsesområder.

Pilz udstiller på Hannover-messen i hal 9, stand D17 og på standen for SmartFactory KL i hal 8, stand D20.
Yderligere oplysninger under: Hannover Messe og under webkoden web9481.

Som verdensnyhed præsenterer Pilz på Hannover-messen 2016 lysgitrene PSENopt II, der som lysgitre af type 3 muliggør applikationer i sikkerhedskategori PL d i overensstemmelse med IEC/EN 61496.
Som verdensnyhed præsenterer Pilz på Hannover-messen 2016 lysgitrene PSENopt II, der som lysgitre af type 3 muliggør applikationer i sikkerhedskategori PL d i overensstemmelse med IEC/EN 61496.

Som verdensnyhed præsenterer Pilz på Hannover-messen 2016 lysgitrene PSENopt II, der som lysgitre af type 3 muliggør applikationer i sikkerhedskategori PL d i overensstemmelse med IEC/EN 61496.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: