Danmark | dansk

Ostfildern, 18. mar. 2016

Pilz præsenterer det nye sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock – en pålidelig dørvogter

Nu udvides serien af sikre beskyttelsesdørssystemer fra Pilz med PSENmlock. PSENmlock giver sikker beskyttelsesdørsovervågning og sikre tilholdere til person- og procesbeskyttelse op til den højeste sikkerhedskategori PL e i samme modul. Takket være den smalle, men robuste konstruktion og de mange monteringsmuligheder er PSENmlock fleksibel at anvende og enkel at montere.

Både på små og på større, tungere døre – sving- og skydedøre samt afskærmninger og lemme – er PSENmlock den pålidelige dørvogter. Ud over disse anvendelsesmuligheder sørger den fleksibelt lejrede aktuator for en stor toleranceudligning og ubegrænset funktionsevne, selvom dørene synker. Samtidig reducerer de spændingsfrie tilholdere ved hjælp af en bistabil magnet det sikre beskyttelsesdørssystems energiforbrug. Diagnosedataene er tydelige i mange monteringspositioner: LED'er på tre af husets sider sørger for operatørvenlig diagnose uanset monteringssituation.

Uimodståelig styrke
Med sin tilholdekraft på 7500 N og integrerede indgrebskraft på 30 N forhindrer det sikre beskyttelsesdørssystem utilsigtet åbning af beskyttelsesanordningen. Dermed er PSENmlock også særligt egnet til maskiner med farligt efterløb som f.eks. roterende knive, svinghjul og robotter, hvor sikre tilholdere op til PL d eller PL e er absolut nødvendige. Derudover forhindrer en integreret mekanisk genstartspærre utilsigtet aktivering af tilholderen, separat tilbehør er ikke nødvendigt. Genstartspærren gør ikke kun maskinens drift sikrere. Utilsigtet genstart er også udelukket under vedligeholdelsesarbejde.

Sørg for at sikre først!
Utilsigtet eller for tidlig åbning af sikkerhedsanordningen rummer ved maskiner med efterløb den største sikkerhedsrisiko for operatøren. Derfor drejer det sig især om at forhindre den farlige situation ved deaktivering af en kontakt. To-kanals-aktiveringen af tilholderen i PSENmlock sørger for, at der ikke længere er fare, når døren åbnes. Også fejltilfælde som f.eks. kortslutning registreres sikkert, således at utilsigtet åbning af døren kan forhindres.

 

Yderligere oplysninger om produktet finder du under
https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227123

Pilz udstiller på Hannover-messen i hal 9, stand D17 og på standen for SmartFactory KL i hal 8, stand D20.

Yderligere oplysninger under: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe og under webkoden web9481.

 

 

Det robuste, sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock fra Pilz kombinerer sikre tilholdere samt person- og procesbeskyttelse i samme modul og er især egnet til maskiner med farligt efterløb.
Det robuste, sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock fra Pilz kombinerer sikre tilholdere samt person- og procesbeskyttelse i samme modul og er især egnet til maskiner med farligt efterløb.

Det robuste, sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock fra Pilz kombinerer sikre tilholdere samt person- og procesbeskyttelse i samme modul og er især egnet til maskiner med farligt efterløb.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: