Danmark | dansk

Ostfildern, 11. mar. 2016

Den nye diagnoseløsning "Safety Device Diagnostics" fra Pilz – diagnose: pålidelig!

Automatiseringsvirksomheden Pilz udvider sin portefølje med diagnoseløsningen "Safety Device Diagnostics", der består af et feltbusmodul plus fordeler samt den sikre PSEN-sensorteknologi. Den nye diagnoseløsning gør det muligt også at udlæse omfattende sensordata helt enkelt og på afstand. På denne måde kan servicearbejdet reduceres betydeligt, og produktiviteten øges væsentligt.

Som diagnoseinformationer stiller "Safety Device Diagnostics" data til rådighed som f.eks. delaktivering, spændingsstigninger og -fald, temperatureffekter, skiftecyklusser, kontaktprel, RFID-identifikation/-kode. Alle yderligere diagnosedata, som stilles til rådighed af de forskellige sensorer, letter den forebyggende vedligeholdelse, hvilket igen holder stilstandsperioderne på et lavt niveau.

De ønskede informationer på de ønskede placeringer
Ud over den enkle fjernservice, f.eks. via webserver, sørger det integrerede display på feltbusmodulet for, at informationerne ikke kun er til rådighed på maskinens betjeningsmonitorer, men også direkte i styreskabet. Feltbusmodulet fungerer som det eneste interface for anlæggets bus til alle de tilsluttede sikkerhedsmoduler, hvilket hjælper med at minimere installationsarbejdet. Det er også muligt at tilslutte eksterne moduler direkte via de integrerede I/O'er.

Modulær sensordiagnose giver uafhængighed
"Safety Device Diagnostics" er derudover enkel at udvide og understøtter dermed den modulære opbygning af maskiner. Samtidig kan de samme sensorer med "Safety Device Diagnostics" anvendes til almindelig ledningsføring og til Safety Device Diagnostics.
Derudover kan du til hver enkelt applikation beslutte uafhængigt af den eksisterende applikation, om Safety Device Diagnostics skal anvendes igen. Samtidig bibeholdes den sikkerhedsrelaterede opbygning altid, fordi almindelige meldekontakter, f.eks. den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode med den smalle konstruktion fra Pilz, aktiveres til Safety Device Diagnostics af feltbusmodulet.

Hurtigere i serie, større ydeevne i netværk
Derudover er det med "Safety Device Diagnostics" ved hjælp af serieforbindelse i arbejdsområdet muligt hurtigt og enkelt at implementere installationen. Forbindelsen mellem "Sensor Device Diagnostics" og sikkerhedsrelæerne PNOZ fra Pilz, f.eks. PNOZx eller PNOZsigma, giver en økonomisk, komplet løsning.

Pilz udstiller på Hannover-messen i hal 9, stand D17 og på standen for SmartFactory KL i hal 8, stand D20.

Yderligere oplysninger under: Hannover Messe og under webkoden web9481.

Blandt nyhederne fra Pilz på Hannover-messen 2016 er også diagnoseløsningen "Safety Device Diagnostics", der består af et feltbusmodul plus fordeler samt den sikre PSEN-sensorteknologi.
Blandt nyhederne fra Pilz på Hannover-messen 2016 er også diagnoseløsningen "Safety Device Diagnostics", der består af et feltbusmodul plus fordeler samt den sikre PSEN-sensorteknologi.

Blandt nyhederne fra Pilz på Hannover-messen 2016 er også diagnoseløsningen "Safety Device Diagnostics", der består af et feltbusmodul plus fordeler samt den sikre PSEN-sensorteknologi.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: