Danmark | dansk

Ostfildern, 23. nov. 2015

Nyt basismodul i det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 fra Pilz – basis for store projekter!

Enkel administration af sikkerhedsstandarder, flere forbindelser og projekter – Pilz udvider serien af de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 med deres nye basismodul PNOZ m B1. Det giver ikke kun mere ydelse til maskiner med større funktionsomfang, altså til større projekter, men ved hjælp af passende udvidelsesmoduler også tilslutning til alle gængse feltbussystemer.

På det nye basismodul PNOZ m B1 findes der i første omgang ingen ind- eller udgange: Modulet tilpasses til applikationen ved hjælp af udvidelsesmoduler. To integrerede Ethernet-interfaces sparer omkostninger, fordi der ikke skal tilsluttes et ETH-udvidelsesmodul. Antallet af udvidelsesmoduler, som kan tilsluttes på højre side, er på det nye basismodul øget til otte. Du er med tilslutningen til gængse feltbussystemer i form af passende udvidelsesmoduler garanteret korte stilstandstider og lange oppetider.

Enkel projektadministration
Den maksimale programstørrelse i PNOZ m B1 er udvidet til det firedobbelte: Nu kan der indsættes op til 1024 forbindelser mellem elementerne. Projekter kan nu gemmes på USB-hukommelse. På det indstikbare USB-datamedie kan flere projekter gemmes og administreres maskinspecifikt. Man kan derefter vælge at køre et af programmerne via projektmanageren. Derudover kan du nu også indstille dato og klokkeslæt for PNOZ m B1 i PNOZmulti Configurator. Et belyst display sørger desuden for en komfortabel diagnose direkte på stedet. PNOZ m B1 kan anvendes fra version 10 af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator.

Der er sikret tilslutning i arbejdsområdet
Ud over PROFINET, PROFIBUS, EtherNET/IP og mange andre kan det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 nu også sluttes til feltbussystemet CC-Link. Hvis PNOZmulti 2 skal sluttes til et andet feltbussystem, kan dette gøres uden programændring: Et feltbusmodul kan nemlig ganske enkelt udskiftes med et andet tilsvarende.

Åbent for sikkerhed
PNOZmulti 2 er et åbent, konfigurerbart styringssystem til sikkerhedsfunktioner, der kan anvendes fleksibelt i hele branchen til sikkerhed og automatisering uafhængigt af den overordnede anlægsstyring. Mulighed for udvidelse i mindre trin ad gangen ved at bruge de udvidelsesmoduler, der er til rådighed, muliggør nøjagtig tilpasning af styringens opbygning til applikationen. Brugeren køber kun det, han rent faktisk også anvender, hvilket sparer tid og omkostninger.

Vi sætter sikkerhedsstandarderne
De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 er især velegnede til implementering af flere sikkerhedsfunktioner på en maskine eller et anlæg. Systemet kan udvides med moduler, således at det kan vokse med kravene og maskinens størrelse. PNOZmulti 2 kan sluttes til gængse kommunikationsnetværk. Sikkerhedsarkitekturen kan udarbejdes uafhængigt af den overordnede driftsstyring, for anvendelsen er mulig uafhængigt af maskin- eller anlægstype, land eller branche. Sådan standardiserer brugerne deres sikkerhed.
 

Pilz udvider serien af konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 med deres nye basismodul PNOZ m B1.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: