Danmark | dansk

, 9. apr. 2015

Et plus for diagnose og designfrihed

Pilz udvider beskyttelsesdørssystemet PSENslock med aktuelt to nye produktvarianter: Der er nu en ny variant til rådighed, der tilbyder udvidede diagnosefunktioner, samt endnu en ny variant, der muliggør omskiftning af OSSD-udgange (Output Signal Switching Device) uafhængigt af tilholderen. PSENslock tilbyder dermed enten en hurtigere diagnose eller ekstra designfrihed, alt efter den enkelte opgave.

PSENslock giver sikker overvågning af beskyttelsesdøre med elektromagnetiske procestilholdere til døre, lemme og afskærmninger i ét, kompakt produkt.
Den nye variant med udvidet diagnosefunktion giver især en ekstra fordel i anvendelsesområder, hvor der anvendes flere PSENslock: Brugeren kan straks se, hvor en tilholder ikke er blevet aktiveret, f.eks. på grund af tilsmudsning. Det sparer tid, fordi det er hurtigere at udføre diagnose i tilfælde af fejl.
Den anden nye variant af det sikre beskyttelsesdørssystem muliggør omskiftning af OSSD'erne (Output Signal Switching Device) uafhængigt af tilholderne. Dette giver brugeren større fleksibilitet og frihed til udformning af applikationen.
PSENslock er konstrueret til applikationer indtil PL e i henhold til EN/ISO 13849-1 og SIL 3 i henhold til EN/IEC 62061.
Med sin åbne struktur kan beskyttelsessystemet tilsluttes til alle gængse analyseenheder samt til Pilz-styringsteknik – sikkerhedsrelæerne PNOZ, de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti og automatiseringssystemet PSS 4000. Derudover er det muligt at udføre serieforbindelser med den sikre sensorteknologi PSEN fra Pilz – de sikre beskyttelsesdørssystemer PSENslock, PSENsgate og den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode.

Du kan få yderligere oplysninger om produktet på adressen https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227061

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: