Smallere udgave: Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode fra Pilz

Den nye sikkerhedsafbryder PSENcode fra Pilz udmærker sig ved et meget fladt hus. Med PSENcode kan der ganske fleksibelt implementeres beskyttelse mod manipulation, og det op til den højeste sikkerhedskategori PL e.

Ostfildern, 22/10/2014

De kodede sikkerhedsafbrydere PSENcode anvendes både til stillingsovervågning af bevægelige sikkerhedsafskærmninger og til positionsovervågning. Nu fås PSENcode også i en smal udgave: Sammenlignet med PSENcode (kompakt udgave) har den nye variant af PSENcode en lavere højde (13 mm) og samme bredde.

Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode giver takket være RFID-transponderteknologi maksimal beskyttelse mod manipulation på minimal plads. Derudover er det muligt at montere det nye medlem af PSENcode-serien på døre, afskærmninger og lemme i op til fire aktiverings- og kørselsretninger og med to forskellige tasteafstande. Takket være denne alsidighed giver PSENcode konstruktøren en høj grad af frihed til design af maskiner. F.eks. er det også muligt at implementere applikationer, som tidligere kun kunne udføres med magnetiske sikkerhedsafbrydere.

PSENcode opfylder kravene i den nye EN ISO 14119 med hensyn til fuldt kodede og unikt fuldt kodede RFID-sikkerhedsafbrydere og kan anvendes indtil PL e.

Pilz på SPS IPC Drives 2014 (25.- 27.11.2014) i hal 9, stand 370.

Kontaktperson:

Martin Kurth
Erhvervs- og fagpresse
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
Fagpresse
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Presse
Østrig
Telefon: +43 1 7986263-13
E-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Presse
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-33
E-mail: m.bernasconi@pilz.ch